请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC37J82 戴尔
我们的电路板问题是串行器/解串器 PLL 未锁定。
我想知道 SERDES PLL 的锁。
在什么条件下、DAC37J82的 SERDES PLL 被解锁?
为什么出现“FIFO 读取为空”错误?
DAC37J82与以下串行器/解串器配置一同使用:
LMFS 2221
K=16
Sysref:9.6Mhz
FS:614.4Mhz
内插:4.
通道速率:3072Mbps
DAC 时钟:153.6Mhz
外部时钟模式。
复数。
SerDes 通道速率:3072Mbps,
SerDes 速率:QuarterRate、
串行器/解串器 PLL=3072Mhz、
SerDes Div=1、
乘法因子=5、
串行器/解串器 REFCLK=614.4M
SerDes Lane:lane 0,lane 1
DAC_CLK:614.4Mhz
内插因子:4.
谢谢你。