This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J82:DAC37J82 SERDES PLL 问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC37J82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/715417/dac37j82-dac37j82-serdes-pll-issue

器件型号:DAC37J82

戴尔

我们的电路板问题是串行器/解串器 PLL 未锁定。
我想知道 SERDES PLL 的锁。
在什么条件下、DAC37J82的 SERDES PLL 被解锁?
为什么出现“FIFO 读取为空”错误?

DAC37J82与以下串行器/解串器配置一同使用:
LMFS 2221
K=16
Sysref:9.6Mhz
FS:614.4Mhz
内插:4.
通道速率:3072Mbps
DAC 时钟:153.6Mhz
外部时钟模式。
复数。

SerDes 通道速率:3072Mbps,
SerDes 速率:QuarterRate、
串行器/解串器 PLL=3072Mhz、
SerDes Div=1、
乘法因子=5、
串行器/解串器 REFCLK=614.4M
SerDes Lane:lane 0,lane 1
DAC_CLK:614.4Mhz
内插因子:4.

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    我们将查看您的问题、并会向您回复。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    您至少有两个寄存器编程错误。 请进行以下更改:

    添加       数据

    0x3B     0x0000

    0x4A     0x0321

    加载 DAC 寄存器后、请确保遵循数据表中列出的启动顺序。 这是第8.3节。

    此致、

    Jim