我对器件型号 DAC7725N 有一些疑问
具有 TI 标识的器件与具有"Burr-Brown"标识的器件之间有何区别?
自 TI 于2000年购买这些器件以来、我仍然很惊讶地看到这些器件上仍然有"Burr-Brown"。
除了器件型号之外、它下面还有一些其他字符。
不确定是裸片代码还是生产日期代码、还是两者都是。
以下是一个示例:
15S5FD8
您能说出制造日期吗?
我还看到器件存在一些电气异常、但我将首先等待日期代码问题的答案。
感谢 您的 RME、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我对器件型号 DAC7725N 有一些疑问
具有 TI 标识的器件与具有"Burr-Brown"标识的器件之间有何区别?
自 TI 于2000年购买这些器件以来、我仍然很惊讶地看到这些器件上仍然有"Burr-Brown"。
除了器件型号之外、它下面还有一些其他字符。
不确定是裸片代码还是生产日期代码、还是两者都是。
以下是一个示例:
15S5FD8
您能说出制造日期吗?
我还看到器件存在一些电气异常、但我将首先等待日期代码问题的答案。
感谢 您的 RME、
标记
Mark、
在 TI 收购 Burr-Brown 后、并不一定所有的顶端标记都已更新。 就我所说的、回顾 DAC7725的历史和当前版本而言、它们都仍然标有 Burr-Brown 标识。
也就是说、您提供的特定的顶端标记编号与我可以找到的任何版本都不匹配。 您能否提供设备的照片?
假设数字正确、则表明这是一个在2011年6月建造的单元。 然而,鉴于该部分的年龄,也有可能于2001年6月建成。
您从何处购买此器件?
您观察到哪些异常?
Kevin -这是器件的图片。 我目前有7个已经拔下电路板的板。
我是一名电路内测试工程师、使用 Agilent 3070测试利用 DAC7725的组件。
我看到的一些异常是控制线路或12个数字位输入之一(b0-B11)上的低输入阻抗
理想情况下,输入阻抗将>1MEG。 我看到一些输入阻抗低至500欧姆。
我最近还开始在数字输入线路上逐一进行测试、以验证输出是否按特定位的权重升高。
基准电压为5.00V、因此 LSB 权重为1.22mV。
当从0步进为1时、一个良好的部件将在我能够监控的两个通道(CHA 和 CHC)上读取1.22 +/- 0.1LSB
一个坏部件在一个通道上的读数可能为250uV、在另一个通道上的读数可能为1.22mV。
有时、两个通道的读数都很低。
下面是其中一个器件的图片。
任何有关器件使用年限的信息都将非常有用。
即、如果这些器件已使用7年以上、这是一个问题。
尊敬的 Kevin:
我目前无法分享原理图。
与数字输入上的低输入阻抗相关的许多故障是在实际为器件供电之前测量的。
我不能真正说出坏部件与整个人口的百分比、因为我们的客户尚未确认 DAC 是根本原因。
在故障器件上尝试使用一些较新的器件、以查看其是否解决了客户看到的故障、这可能会很有用。
我们的一位高级买家表示、DA7725N 在2011年已过时。
这是真的吗?
谢谢、
标记
Mark、
DAC7725产品文件夹(www.ti.com/.../DAC7725) 仍被标记为有效、因此我不认为它已停产、我还在搜索您在原始帖子中共享的顶部标记时看到自2011年以来的版本。 但是、库存量非常低。 我可以与我们的规划团队进行更多的检查、了解低库存背后的原因、然后返回给您、 此时、该产品的消耗量可能非常低、因此不会维护库存、而是根据我们在积压订单中的订单来生产商品。