This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:VREFP 问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732444/ads1298-vrefp-question

器件型号:ADS1298

您好、Sirs:

我将+2.5V 用于 AVDD、-2.5用于 AVSS、数据表电压基准输入中的 VREFP 连接令人困惑、下面是我的原理图、请帮助检查它、并提供一些建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洛根、您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    VREFN 必须等于 AVSS (即-2.5V)。 建议运行条件表中给出的 VREFP 公式意味着 VREFP 必须等于 AVSS + 2.5V 或 AVSS + 4V、才能分别产生2.5V 或4V 的差分基准电压。 ADC 将差分输入([INxP - INxN] x 增益)与差分基准电压(VREFP - VREFN)进行比较、以创建数字转换。

    内部基准选项为2.4V 或4V、因此我认为"2.5V"是一个拼写错误、但仍然是一个可接受的值。

    目前、您的原理图显示了一个等于5V (+2.5V --2.5V)的基准电压。 您必须将 VREFP 降低至+1.5V 或更低、以用作外部基准。 一般而言、使用电源作为基准电压并不能提供最佳性能。 我建议使用内部基准选项或将精密基准 IC 输出连接到 VREFP。 请记住在使用外部基准时关闭内部基准缓冲器。


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您的回复。

    因此、我可以说 VREFP=-2.5V (AVSS)+ 2.5V =0V 或 VREFP=-2.5V (AVSS)+ 4V = 1.5V

    但它仍然使我感到困惑、因为 EVM 板的文档编号是 sbaud171d、JP25用于选择 VREFP=4.096V 或 VREFP2.5V

    数据表中显示的内部基准电压为2.4V 或4V、VREFP 似乎也等于2.4V 或4V、但它将与 VREFP= AVSS+2.5或 VREFP= AVSS+4V 的定义相冲突

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    很抱歉造成混淆。 我同意基准电压选项存在一些不一致之处。

    请遵循内部基准选项(2.4V 和4V)作为指南、因为这些是设计人员在 ADS1298中包含的内容。 如果您要施加外部基准电压、请使用 VREFP = AVSS + 2.4V (对于3V 电源)和 VREFP = AVSS + 4V (对于5V 电源)。

    如前所述、VREF = 2.5V 或4.096V 也可以正常工作。 但是、作为一般准则、如果我们不指定范围、最好坚持使用标称值。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan:

    老实说、这并不能消除我的困惑、从内部基准方框图中、VREF=VREFP=2.4V 或4V、因此、如果我应用外部基准、它应该使用相同的2.4V 或4V 电压。 对吗?

    我的系统为 AVDD 和 AVSS 使用了+-2.5V 电压(5V 电源)、当我选择 Vref 时、无论内部还是外部、我都应该使用4V 电压、这是正确的吗?

    从原理图中移除 R22并使用内部 VREFP=4V、我认为这是我们清除这些问题之前的最佳方法。 如有、请向我们推荐。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    洛根、您好!

    我理解您的困惑。

    首先、让我澄清一下、当 AVSS = GND 时、VREF 仅等于 VREFP。 该图可能更具体。 相对于 AVSS、内部放大器的输出将为2.4V 或4V。

    关于外部基准电压、我们更喜欢使用 VREF = 2.4V 或4V、就像使用内部选项一样。 当使用5V 电源时、您可以使用基准电压选项:2.4V 或4V。当您使用3V 电源时、您只能使用2.4V 选项。

    要在设计中使用内部基准、请移除 R22并根据需要配置寄存器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan:

    感谢您耐心地解释这个问题、我现在理解了。

    当 AVSS = GND 是最重要的因素时、VREF 仅等于 VREFP、所有条件都将符合要求。


    还有一个问题、关于我的原理图、R22是一个短焊盘... 我需要等待下一个版本、并将其删除。

    现在、VREF 将等于+2.5V+-2.5V =5V、这有什么影响和风险?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根、您好!

    我很乐意提供帮助!

    如果无法移除 R22、则可以尝试切割外部线迹。

    如果在启用内部放大器时向 VREFP 施加外部+2.5V 电压、则可能会损坏器件。 在短路情况下、内部放大器会尝试在外部施加+2.5V 电压的同时向 VREFP 驱动-0.1V 或+1.5V 电压。 如果您无法切断外部迹线或移除 R22、我建议您关闭内部基准放大器。

    如果 VREF = 5V、ADC 仍将工作、但可能会出现一些额外的误差。 由于我们没有为此器件指定最小/最大基准电压、因此很难预测。 只要内部放大器断电(这是默认设置)、VREFP 引脚上的绝对电压就不会成为问题。 输出代码将根据9.4.1.3.3数据格式中描述的相同传递函数进行缩放。 我不确定 ADC 的线性度是否会受到影响。  

    此致、