This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231:连接多个模拟源

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1231, ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728683/ads1231-connect-multiple-analog-source

器件型号:ADS1231
主题中讨论的其他器件: ADS122C04

大家好、

我正在开发需要扫描多个模拟输入源的应用。

由于输入电压处于微型范围内、我计划使用两个 ADS1231通过单个 I2C 总线扫描两个模拟输入

我的问题是、

如何启用其中一个 ADS1231进行扫描? 它是否具有唯一的地址(但我无法在数据表中找到)?

2.能否打开扫描设备的电源,关闭另一个设备的电源,反之亦然?  

ADS1231是否具有通过单个 i2c 总线进行通信的唯一地址?

谢谢

/马力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高乙缩醛、

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! ADS1231没有 I2C 接口、它使用修改后的2线 SPI 类型接口、其中 DOUT 引脚充当"数据就绪"指示器(基本上是中断)、还提供转换数据结果。 因此、要回答您的问题、请执行以下操作:

    1) ADS1231没有唯一的寻址方式。
    2) 是的、您可以在访问另一个时切换其中一个的 PDWN 引脚、但这将导致数字滤波器复位。 每次选择要扫描的转换器时、您都必须等待输出数据完全稳定。 设置几个 GPIO 以从两个芯片获取数据并仅使用共享 SCLK 会更容易/更快。
    3) ADS1231不是 I2C 器件、因此它没有唯一的 I2C 地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高乙缩醛、

    看看 ADS122C04。 这是一款具有24位分辨率的 I2C 器件、其中包括一个 PGA 并具有多个输入通道。 您可能只需要一个设备即可完成任务。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供相关信息。 这很有帮助