请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1231 主题中讨论的其他器件: ADS122C04
大家好、
我正在开发需要扫描多个模拟输入源的应用。
由于输入电压处于微型范围内、我计划使用两个 ADS1231通过单个 I2C 总线扫描两个模拟输入
我的问题是、
如何启用其中一个 ADS1231进行扫描? 它是否具有唯一的地址(但我无法在数据表中找到)?
2.能否打开扫描设备的电源,关闭另一个设备的电源,反之亦然?
ADS1231是否具有通过单个 i2c 总线进行通信的唯一地址?
谢谢
/马力