This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482EVM:DAC3482EVM 内部 PLL?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482, DAC3484, CDCE62005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728858/dac3482evm-dac3482evm-internal-pll

器件型号:DAC3482EVM
主题中讨论的其他器件: DAC3482DAC3484CDCE62005

设计。

我在外部模式下操作 EVM。

如何使用内部 PLL 来驱动 DAC3482EVM?

时钟:245.76Mhz x 4 (插值),

插值:x4

使用内部 PLL。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    您可以使用随附的 DAC3484配置文件、4倍插值、983.04MSPS 采样作为了解 PLL 配置的起点。 然后、您可以针对双 DAC (16位总线或8位总线 LVDS 接口)配置对 DAC3482配置进行微调。

    e2e.ti.com/.../DAC3484_5F00_FDAC983p04MHz_5F00_4xint_5F00_NCO_5F00_30MHz_5F00_QMCon_5F00_CDCE62005VCO.txt

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    如何在 DAC3482EVM 的 GUI 中进行设置?

    J9的时钟输入是什么?

    我需要在 GUI 中设置一个 PLL 值。

    我需要在 DAC3482EVM 的 GUI 中设置值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    随附的文件具有处于 PLL 模式的 EVM CDCE62005、时钟连接到 DAC3484 (983.04MHz)。 它是自生的

    然后、您可以将 DAC 配置为对983.04MHz 进行分频、然后针对 DAC3484片上 PLL 再次将其升频为983.04MHz PLL

    例如、您可能会看到以下图表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kang

    外部工作正常。 但是、我们必须使用内部 PLL。

    内部 PLL 在 DAC3482EVM 中不能正常工作。

    当 PLL 复位被置位时、PLL 锁定 LED 亮起。

    我不明白。

    J9未输入 REF_CLK。

    下面是 GUI 设置和输出。

    请检查。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    对于我发送给您的 PLL 模式、不需要向 J9应用时钟、因为 CDCE62005会自动为 DAC3482生成983.04MHz 时钟。 CDCE62005本身就是一个时钟乘法器、它使用19.2MHz 晶体来创建983.04MHz 时钟。

    然后、您可以使用983.04MHz 时钟作为 DAC3482 PLL 的参考。 PLL 可以采用983.04MHz、然后进行分频和乘法以生成片上983.04MHz 时钟。 (注意:这不是人们通常使用 DAC3482 PLL 的方式。 这纯粹是为了测试目的。 您可以稍后将时钟从 CDCE62005更改为较低的基准、如245.76MHz 或491.52MHz、然后更改 DAC3482 M/N 分频比以生成983.04MHz 时钟。)

    不应使用 PLL 复位。 这将 PFD 环路滤波器电压固定在 VCO 偏置的一半、并禁用任何锁定功能。 您应该取消选中此按钮。

    此外、PLL 模式下的 OSTR 信号是 PLL PFD 频率。 您需要将 PLL PFD 视为新的 OSTR 信号。 为了进行测试、我建议您禁用 OSTR 信号的使用。 下面的两个图显示了我的设置:

    我圈出了从 OSTR 到 FRAME 信号的变化、以放宽 OSTR (PFD)要求。