This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:我可以#39;t 读取数据集...

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732211/ads1292r-i-can-t-read-dataset

器件型号:ADS1292R

大家好、我是一名韩国初学者、所以请注意、我不太喜欢使用 Eng

我正在为 Arduino Uno 开发 ECG 防护板。 Uno-ADS1292R 之间的 SPI 通信成功、但无法读取正确的数据。 我知道它是由硬件错误而不是 SPI 错误引起的。 因为我可以读取 C00000 7FFFFF 7FFFFF<、这是72位数据集的标头。
最后、我发现 GND 与 VREFP 而不是 VREFN 不符、这会导致严重错误。(我的错误)

因此、我将更改原理图、并在几天内订购 PCB 板。 1)还有其他问题吗? 如果有一些错误、请修复我的原理图。


此外、在 PCB 交付之前、我将尝试使用外部 RLDREF 而非内部 VREF 读取数据。 但我很困惑如何设置寄存器

2) 2)我想知道 RLDREF 与 VREF 相关、因为我想在没有 VREF 的情况下读取数据、并且根本不能使用 VREF、正如我在前面所说的那样。


3) 3)如果不是、如何设置寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seonjo、

    感谢您的发帖!

    我已经查看了您的原理图并做了一些评论。

    对于 AVDD 和 DVDD、我建议在两者相对于接地端增加1uF 和0.1uF。
    将 IN2N、IN2P、RESPMODN 和 RESPMODP 连接到 AVDD。
    您在 IN1N 和 IN1P 上使用了什么输入滤波器?
    当 START 连接到低电平时、必须使用操作码。 如果是有意这样做、那么将 START 保持在低电平是可以的。
    在端接至 GND 之前、向 GPIO 引脚添加一个10k 串联电阻器。
    我不确定为什么您将电阻器连接到数字引脚 DRDY、DOUT、DIN、SCLK、CS。 您能否提供一些有关您尝试如何处理这些问题的信息?

    查看以下帖子中的原理图、获取有关模拟输入滤波器和数字引脚连接的指导。

    e2e.ti.com/.../1615410

    您将需要 VREF 才能读取数据。 目前、为了让您能够继续测试、我建议将电容器 C8和 C9到 VREFP 和 VREFN 的走线剪切掉、然后用两根飞线焊接、以便正确连接电容器。 这将使您能够继续测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的推荐。 我将参考您的建议来修改我的电路。

    Uno 具有5V 逻辑电平、芯片具有3.3V 逻辑电平、因此我尝试使用1.8k:3.3k 欧姆的电压分压规则来改变电平。

    但这是个坏主意。 我知道 PCB 订单后会产生集电极开路(漏极)效应,因此我用贵公司提供的电平转换器更换了部件。 原理图是一件旧的事情。

    在通道1情况下。 该器件与串行 HP 和 LP-RC 滤波器(5~2000Hz)以及并行电路保护结构相连
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功读取数据后、我将添加电源分离(线路电源稳压器)和 CH2。。 因为我应该详细了解这一点。 然后、我可以尝试使用这个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seonjo、

    现在、您的原理图已经进行了更改、看起来很好!

    我是否可以问您为什么选择在输入端滤除1Hz 至4Hz?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在为教育而开发、以便我的同学能够在筛选前后了解和比较数据