请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1292R 大家好、我是一名韩国初学者、所以请注意、我不太喜欢使用 Eng
我正在为 Arduino Uno 开发 ECG 防护板。 Uno-ADS1292R 之间的 SPI 通信成功、但无法读取正确的数据。 我知道它是由硬件错误而不是 SPI 错误引起的。 因为我可以读取 C00000 7FFFFF 7FFFFF<、这是72位数据集的标头。
最后、我发现 GND 与 VREFP 而不是 VREFN 不符、这会导致严重错误。(我的错误)
因此、我将更改原理图、并在几天内订购 PCB 板。 1)还有其他问题吗? 如果有一些错误、请修复我的原理图。
此外、在 PCB 交付之前、我将尝试使用外部 RLDREF 而非内部 VREF 读取数据。 但我很困惑如何设置寄存器。
2) 2)我想知道 RLDREF 与 VREF 相关、因为我想在没有 VREF 的情况下读取数据、并且根本不能使用 VREF、正如我在前面所说的那样。
3) 3)如果不是、如何设置寄存器?