This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:ADS5263位字节字模式

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/732532/ads5263-ads5263-bit-byte-word-mode

器件型号:ADS5263

浏览 ADS5263的数据表-它讨论了三种数据传输模式:逐位模式、逐字节模式和逐字模式这可以在表7 (输出接口选项汇总(续))和图53至58中看到。

 

但是、用于配置三种模式的寄存器映射有点令人困惑、仅指字模式和字节模式(寄存器0x28)。  我们的 FPGA 旨在从 ADC 获取逐位数据流,如数据表的早期部分所述。 但看不到用于配置 ADC 以输出此格式的寄存器?

 

寄存器0x28说明如何启用字模式,但如果它被禁用,则表示字节模式:

 


您能否澄清数据表并告知逐位模式是否是一项功能、如果是、我们需要设置哪些寄存器 来输出此数据格式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:
    你过得怎么样?
    感谢您使用 ADS5263器件。
    我们将研究这三种模式设置。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    你过得怎么样?

    是的、您回答正确。

    ADS5263数据表未描述如何设置逐位模式寄存器。

    我们已在工作台上测试了 ADS5263 EVM。

    以下是运行逐位模式所需设置的正确寄存器:

    请按如下方式设置寄存器:

    请尝试一下。

    当然、这仅影响 ADS5263 GUI。

    当您使用 TSW1400 EVM 从 ADS5263捕获输出数据时、

    您还需要确保可以加载正确的 ini 文件

    以便 正确运行高速数据转换器专业版 GUI。

    祝你度过美好的一天!

    非常感谢!

    此致、