请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他器件: ADS1299
尊敬的 TI 团队:
我们在 Arduino Uno 和 ADS1299EEGFE-PDK 板之间建立了相应的 SPI 连接、并测试了 Arduino 串行绘图仪上 ECG 信号的 FE 板(波特率:115200)。
我们在串行绘图仪上成功地观察到 ECG 信号。 但是、过了一段时间(大约5分钟)、信号会失真、并且会出现间歇性噪声、如下图所示:
您能告诉我们这种情况的可能原因吗?