This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1146:VREFP/VREFN 等于 ADS1146上的 AVDD/AVSS

Guru**** 1834640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1146, ADS114S06, ADS1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731979/ads1146-vrefp-vrefn-equal-to-avdd-avss-on-ads1146

器件型号:ADS1146
主题中讨论的其他器件: ADS114S06ADS1120

您好!

我使用比例式配置中的 ADS1146来测量惠斯通电桥传感器。 提供3.3V 的单极电源、我打算对电路进行如下配置:

AVDD - 3.3V

AVSS - GND

VREFP - 3.3V

VREFN - GND

电桥 Vexc+ 3.3V

电桥 Vexc- GND

它基于此配置-  

尽管此配置将满足 VREF 引脚上绝对电压电平的要求、但它会超过(AVDD - AVSS)- 1的最大差分电压。  

我无法理解为什么存在此限制、以及如果我将 VREF 设置为等于 AVDD、可能会遇到什么问题。 任何简单的解决方案都是通过在 VREF 输入端添加分压器并在 PGA 上增加增益来减小 VREF 的大小、但我不明白为什么我需要这么做。  

此外、根据共模电压要求、VOUT (Avin *增益)在正常情况下的范围为770mV - 2.5V。

V_cm = 1.65V

VIN = 110mV

增益- 16x

VOUT = 1.76V

输出电压范围(绝对值)= 770mV - 2.53V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    非常感谢您提出问题。

    遗憾的是、ADS1146在差分基准输入电压范围方面有此限制。 这是由内部电路实现造成的。 因此、ADS1146不是比例式电桥测量的理想 ADC。
    该器件很可能会工作、但以这种方式使用时、您可能会看到直流性能(例如 INL)下降。

    ADS114S06或 ADS1120等较新的类似 ADC 不再有这种限制、而是您尝试执行的首选解决方案。

    您当然可以使用电阻分压器并将降低的激励电压馈入基准引脚。 但是、即使您将精密电阻器用于分压器、这也很可能会引入额外的误差(增益误差)。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joachim、

    感谢您的反馈。

    我为传感器故障检测功能选择 ADS1146。 我看到 ASD114S06也具有此功能。 我以前没有考虑过这款芯片、因为它的通道比所需的多、这会增加成本。 您是否了解任何专为桥接电路设计并具有传感器故障检测功能的1通道或2通道 Σ-Δ ADC?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    通过传感器故障检测、您指的是 Burnout 电流源?
    ADS1120也提供这些功能。

    老实说、我们目前实际上不再开发任何单通道传感器测量 ADC。
    因此、如果您遇到成本限制、我建议使用 ADS1120。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

    我没有意识到 ADS1120具有烧毁源、因为它没有在特性和主方框图中列出。 详情见第19页。 我将计划使用它、而不是 ADS1146。 感谢你的帮助。

    此外、我建议在 ads1120的下一个版本中将烧毁源添加到特性列表中。 对于像我的这样的安全关键型传感器应用、这是一个巨大的好处、让我选择 TI 而不是其他产品。 我最初排除了 ADS1120、因为我认为它没有该功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Benjamin 的反馈。

    让我看看我可以在下一个数据表修订版中做些什么。

    此致、