This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1192:Keil 提供的 ads1192和 nRF52832 SPI 通信

Guru**** 2547530 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729787/ads1192-ads1192-and-nrf52832-spi-communication-by-keil

器件型号:ADS1192

你好!!

我使用 nrf52832 DK 作为主器件、使用 ads1192作为从器件。

我编写了 Keil 编写的示例 SPI 代码、以从 nRF52832发送通信并从 ADS1192发送测试信号。

蓝色为 MISO、黄色为 MOSI、紫色为 CS、绿色为 SCLK。

发生的情况是 CS、SCL MOSI 信号都正确、但 MISO 信号不发送测试信号。

最棒的问候!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaito San、您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您能否验证 ADS1192是否已正确启动? 在与器件通信之前、您应该注意到/DRDY 引脚在加电和应用 CLK 后以默认数据速率切换。 请参阅 ADS1192数据表图52中的加电时初始流程图。

    此外、请检查您的微控制器中的 SPI 外设是否设置正确。 ADS1192中的接口使用 CPOL = 0和 CPHA = 1。 从图像中可以看出、MOSI 在 SCLK 的下降沿发生变化。 相反、我们希望 MOSI 在 SCLK 的上升沿发生变化。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    由于 SIMO 不输出、MOSI 正在下降 SCLK 的边沿、这是因为寄存器设置未被写入?
    最棒的问候!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaito San、您好!

    ADS1192上的 SIMO = MOSI = DIN。 由于命令未使用正确的 SPI 设置发送、因此无法正确识别它们。 请更正微控制器上的 CPOL 和 CPHA 设置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我修改了我的代码!

    但无法确认 DOUT 的输出。

    我不知道为什么 DOUT 输出未完成、尽管可以确认 DIN

    最棒的问候!!

    e2e.ti.com/.../ads_5F00_nrf.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    我在程序中犯了一个错误、更正程序后、现在 dout 已过期!!
    感谢您的帮助!!