This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:ADS1256掉电并重新启动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730853/ads1256-ads1256-power-down-and-restart

器件型号:ADS1256

您好!

我们的客户使用 ADS1256时发现这种现象、 他关闭 ADS1256并重新启动、输出数据出错、如果断电和上电之间的时间为5s ~10s、则故障率更高、 但是、当更改为50s 以在断电后再次重新启动时、再次尝试50次时也会出现错误。 他测试输入信号, 基准电压都没有问题,所以您能给我一些建议吗?  

谢谢你   

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kailyn、

    您可以在此处提供更多详细信息吗? 当您说"输出数据是错误"时、您的具体意思是什么? 它是常数代码吗? 它是错误的代码值(变为高电平还是变为低电平)? 如果是高电平还是低电平、您会为给定的模拟输入获取什么代码? 通信线路和原理图的屏幕截图也很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、问题已经解决、这是因为客户在发送自校准命令时忘记下拉 CS 信号。