请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1256 您好!
我们的客户使用 ADS1256时发现这种现象、 他关闭 ADS1256并重新启动、输出数据出错、如果断电和上电之间的时间为5s ~10s、则故障率更高、 但是、当更改为50s 以在断电后再次重新启动时、再次尝试50次时也会出现错误。 他测试输入信号, 基准电压都没有问题,所以您能给我一些建议吗?
谢谢你
此致
Kailyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.