This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:JESD 时钟

Guru**** 2913220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC34J45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729948/adc34j45evm-jesd-clocks

器件型号:ADC34J45EVM

您好!

我将 ADC34j45EVM 与 Xilinix 的 FPGA kcu105搭配使用。

我连接了如下所示的时钟:

JESD coreclock:CLK_LA0_0P/M (ADC34j45EVM)--- > RX_CORE_clk:glblclkp/n (Xilinx 的 JESD IP 内核)

GTX_CLKP/M (ADC34j45EVM)---- > REFCLK:refclk0p/n (Xilinx 的 JESD IP 内核)

物理内核(jesd204_phy)接收到的数据错误(不是"bcbcbcbcbcc")、并且没有正确的 JESD 同步。

那么、请告诉我时钟连接是否正确?  可能的原因是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们已收到您的问题。
    我们的 ADC 专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    确保在 ADC34J45EVM 上启用了 CLK_LA0和 GTX_CLK 信号(如先前的线程所示    )后,您需要确保信号连接到 KCU105 FMC 连接器上的正确引脚。

    遗憾的是、我没有使用 Xilinx FPGA 的固件示例、但我们的 TSW14J56EVM 采集卡使用 Altera (Intel) FPGA、有 FPGA 设计文件。 这可以在本网站的"软件"部分找到    

    此外、Xilinx 还有许多资源可用于帮助用户使用其器件。 这是一个论坛页面、可能会有所帮助。

      

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!