This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4225:在 CMOS 模式下使用 DA[0...11]和 DB[0...11]时的输出阻抗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS4225, SN74AVC16T245, ADS4225EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729154/ads4225-output-impedance-of-da-0-11-and-db-0-11-when-they-are-used-in-cmos-mode

器件型号:ADS4225
主题中讨论的其他器件: SN74AVC16T245

我想使用具有120MHz 采样率和 CMOS 模式的 ADS4225。 我担心输出阻抗与数据总线不匹配。 在 LVDS 模式下使用它并不容易。 因此、我将考虑使用具有 CMOS 模式的外部电阻器来实现阻抗匹配。 但是、在器件的数据表中没有关于数据总线输出阻抗的说明。 考虑 CMOS 模式下的阻抗匹配是否合理? 或者、您认为我不会更好地使用采样率为120MHz 的 CMOS 模式吗? 我还认为、在 不考虑阻抗匹配的情况下、我应该尽可能缩短 PCB 设计上的数据线。  请告诉我您的意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户5059038:

    我们正在调查您的问题、并将很快返回给您。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    如果 您使用以下指南  、120MHz 下的 CMOS 不应成为问题:将单端信号布线为50欧姆阻抗走线、并将串联阻尼电阻(22欧姆)放置在尽可能靠近 ADC 的位置。 我建议避免使用长的平行走线、尝试  在走线之间提供某种程度的分离以避免串扰、保持走线的长度匹配、并尽可能缩短走线。 如果您需要使用长迹线、我建议您使用缓冲器、例如在 ADC4225EVM 上使用的 SN74AVC16T245。 有关更多提示和指南、请参阅随附的文件。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../CMOS-Schematic-and-Layout-tips.ppt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    感谢您的回复。 我认为你的建议非常有用。 但是、我只对您的意见感到奇怪、我应该使用串联阻尼电阻(22欧姆)将单端信号布线为50欧姆阻抗走线。 您是否意味着输出阻抗约为28 (= 50 - 22)欧姆? 我认为该值意味着输出驱动器能够在数字电源电压为1.8V 时提供64mA 的电流。 该阻抗值太小! 如果我不对、您会告诉我吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这并不意味着输出阻抗将如您所建议的那样。 这是传输线路阻抗、而不是负载阻抗。 22欧姆只是一个建议。 在许多情况下、这是不需要的、否则10欧姆等更低的值就可以正常工作。  主要的问题是 您的布线会有多长时间、以及您驱动的器件的负载。 这将决定您是否应该使用缓冲器。  如果您访问 ADS4225EVM 产品文件夹、则可以下载电路板设计包、该包可能会为 您的设计提供更多建议。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jim:

    非常感谢您的全面解释。  我了解到、重要的是通过将 ADS4225与接收器件连续放置来缩短 ADS4225和接收器件之间的布线。 我将能够将它们放置在附近、然后我将通过考虑布线来处理串扰问题。

    感谢您的回复。

    此致。