This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADS8688与 NB

Guru**** 2533110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725813/ads8688-ads8688-fail-link-with-nb

器件型号:ADS8688
主题中讨论的其他器件:ADS8668

你(们)好,先生

我将 ADS8668与 NB 连接、如下所示、我是否会丢失任何东西?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    欢迎访问 E2E 论坛。
    您能否检查 EVM 和 SDCC 的底部是否有两个 SD 卡? 这两个 SD 卡不应混合使用,另外请检查 SDCC 板(PDK 中的较小插卡)上的 LED 是否在 SDCC 板上闪烁(SDCC 通过 J1连接器连接到 EVM 并通过 USB 电缆插入 NB 后)。

    此致
    戴尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    底部的两个 SD 卡、
    我能否只将 SDCC 卡(小型卡)与 NB 连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    插入 USB 电缆时、GUI 将与 SDCC 通信、同时 GUI/SDCC 将验证保存在 EVM 底部 SD 卡中的信息。 我只是尝试将 SDCC 连接到笔记本电脑、我得到的错误信息与 GUI 报告的错误信息相同、因此建议您将 EVM 和 SDCC 连接在一起、然后插入 USB 端口。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    将两个卡连接在一起,并将 USB 插头与 NB 连接,问题仍然存在
    我只对 ADS86XX EVM 中的 J32应用5V 电源、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    要使用 GUI 将 EVM 连接到笔记本电脑、 不需要 J32上的外部5V 直流电源、该外部电源仅用于为 RVM 板上的缓冲器 U4和 U5生成高电压电源(HVDD 和 HVSS)。

    只需确认:  您是否将 ADS86xxEVM 与 SDCC 配合使用? 您是否使用从 TI.com 下载的 ADS86XX EVM GUI?  笔记本电脑上的操作系统是 Win 10吗?

    谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    谢谢、我将离线与您分享一个更新驱动程序。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    当我将 USB 线与 NB 重新插入时、我找到了 SD 卡数据为错误或故障的 ADS86xxEVM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能否澄清什么是错误或故障? 顺便说一下、我与您共享了一个更新驱动程序、请检查一下、谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于脱机通信,关闭此查询。