Other Parts Discussed in Thread: ADS8668
主题中讨论的其他器件:ADS8668
你(们)好,先生
我将 ADS8668与 NB 连接、如下所示、我是否会丢失任何东西?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
要使用 GUI 将 EVM 连接到笔记本电脑、 不需要 J32上的外部5V 直流电源、该外部电源仅用于为 RVM 板上的缓冲器 U4和 U5生成高电压电源(HVDD 和 HVSS)。
只需确认: 您是否将 ADS86xxEVM 与 SDCC 配合使用? 您是否使用从 TI.com 下载的 ADS86XX EVM GUI? 笔记本电脑上的操作系统是 Win 10吗?
谢谢。
此致
戴尔