This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:它是否存在任何问题(尤其是 DVDD 和 AVDD)。

Guru**** 2439500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728994/ads1120-is-there-any-issue-about-it-especially-the-dvdd-and-avdd

器件型号:ADS1120
主题中讨论的其他器件:ADS1220

降级:

您能为以下设计提供帮助吗? 它是否存在任何问题(尤其是 DVDD 和 AVDD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lian、

    我看不到器件连接方式有任何问题。 这是一种相当基本的设置、没有任何异常的连接。

    未列出 R34、R35、R37和 R40的值、对于输入电阻器、我不会使用任何大于5kΩ Ω 的值。 通常、客户会进行某种 RC 滤波。 这在您的应用中也可能很有用。 对于差分输入、每个输入将有一个差分电容器、以及两个共模电容器。

    对于 AVDD 和 DVDD、您需要确保它们具有一个公共接地端、布局中可能包含一个接地层。 通常使用5V AVDD 和3.3V DVDD。 一般而言、该器件的 PSRR 良好、如典型特性所示、但您仍需要干净的 AVDD 电源。 此数据表中没有太多内容、但我将使用 ADS1220数据表中显示的建议。 为器件加电和电源定序提供了一些更具体的指南:

    吴约瑟