Other Parts Discussed in Thread: ADS124S06
大家好、
我们使用的是 ADS124S06、我们注意到数据就绪信号存在问题。 我们以50SPS 的速率工作。
具体而言、我们使用芯片的 GPIO 来驱动一些晶体管。 我们注意到、每次写入 GPIODAT 寄存器时、转换器似乎都会启动另一个不需要的转换、这会导致数据就绪信号在可变时间(从10ms 到14ms)内意外保持高电平、然后定期恢复为低电平。
我们通过发出命令0x50和相对数据来正确写入 GPIODAT 寄存器。
我们知道、写入某些寄存器可能会影响数据表中所述的数据就绪(请参阅附件)、但写入 GPIO 寄存器不会影响数据就绪信号、因为它不会触发新的转换。
您对此行为有什么想法吗?
提前感谢您
此致