Other Parts Discussed in Thread: ADS1675
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1675 您好!
通过查看 ADS1675数据表、可以看出、通过保持启动信号为高电平而不是脉冲信号、我可能能够在更短的时间内获得相同数量的采样数据(图38与图37)。
该 ADC 固定为低速、低延迟和单周期稳定模式。 我现在获取转换数据的方法是使用
1、发出启动转换脉冲。
2.等待 DRDY 变为高电平。
3.使用外部时钟串行拉入转换后的数据。
4.再次脉冲启动以继续此过程。
由于我可以以比采样完全稳定所需的速度更快的速度拉入串行数据、因此我想知道如果我将 START 信号保持在高电平、并且只要我看到 DRDY 开始、就可以抓取数据、我是否能够拉入更多转换后的数据样本 高?
当 DRDY 变为高电平时、ADC 是否将完全稳定的采样数据存储到其他存储位置、然后滤波器再次开始采样、就像在 START 信号上看到脉冲一样?
谢谢你。