This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:数据采样问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/727454/ads1675-sampling-of-data-question

器件型号:ADS1675

您好!

  通过查看 ADS1675数据表、可以看出、通过保持启动信号为高电平而不是脉冲信号、我可能能够在更短的时间内获得相同数量的采样数据(图38与图37)。

该 ADC 固定为低速、低延迟和单周期稳定模式。 我现在获取转换数据的方法是使用

1、发出启动转换脉冲。

2.等待 DRDY 变为高电平。

3.使用外部时钟串行拉入转换后的数据。

4.再次脉冲启动以继续此过程。  

由于我可以以比采样完全稳定所需的速度更快的速度拉入串行数据、因此我想知道如果我将 START 信号保持在高电平、并且只要我看到 DRDY 开始、就可以抓取数据、我是否能够拉入更多转换后的数据样本 高?

当 DRDY 变为高电平时、ADC 是否将完全稳定的采样数据存储到其他存储位置、然后滤波器再次开始采样、就像在 START 信号上看到脉冲一样?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    对 ADS1675的 START 引脚进行脉冲基本上会在您每次进行脉冲时将滤波器复位。 如果您只是将其保持在高电平并保持高电平、则可以获得更快的吞吐量、使用 DRDY 启动数据传输回处理器。 当 START 保持高电平时、每个 DRDY 输出的转换将使用完全稳定的数据连续进行。 当数据被下一个完全稳定的样本覆盖时、数据被保持在输出缓冲器中、直到下一个 DRDY 周期。