This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5681Z:延迟问题

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5681Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/724891/dac5681z-latency-issue

器件型号:DAC5681Z

您好!

我们在实验室中使用的是 Abaco 的 FMC110卡、该卡上有两个 DAC5681Z 芯片。 我们目前正在实施量子反馈系统、其中使用 VC707 FPGA 板以及 FMC110卡上的 ADC 和 DAC 芯片。
我们的电流实验要求 DAC 芯片具有非常低的延迟。 当我们测试 DAC 接口时、我们仅观察到 DAC 芯片的延迟约为78ns。 这非常接近 DAC5681Z 数据表第9页中所述的"数字延迟+输出传播延迟= 78.5ns"。 此外、我们还有一些由 FPGA 固件导致的额外延迟、用于设置 DAC 信号值。 不过、我们只关注 通过忽略 FPGA 固件的延迟来降低 DAC 芯片的延迟。    
我的问题是、如果可以通过某种方式降低 DAC 芯片的延迟(78ns)?
当我们研究 DAC5681Z 的数据表时、我们在第33页看到 设置 clkdiv_SYNC 信号至少需要50个时钟周期、因此我们认为同步多个 DAC 器件可能存在默认延迟。 我们认为、如果我们禁用 DAC 芯片的同步、我们可能会达到更低的延迟。  
在数据表第17页的功能方框图中、我们看到同步和控制模块发出"FIFO 同步禁用"信号。 我们认为应该使用 DAC5681Z 的此属性(FIFO 同步禁用)禁用同步。 我们已经检查了 DAC5681Z 数据表第39页上的寄存器映射、但我们找不到任何禁用同步的选项。 然后、我们找到 了数据表的修订版 D 、并在其中看到 CONFIG5寄存器的位4被命名为"FIFO_SYNC _dis"。 该位在最新数据表中显示为"保留"、在 Abaco 的默认参考固件中设置为0。 因此、我们尝试将该位设置为1。 但是、DAC 芯片停止工作。 因此、我们需要将其设置回0。
简而言之、我的问题是:  
*您是否知道 FMC110卡上两个 DAC 芯片的同步是否默认启用?  
*我们如何禁用同步以降低 DAC 芯片的延迟?
*您是否有其他想法来降低 DAC 芯片的延迟?
期待听到您的答案。
非常感谢您的参与。
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    我很期待收到您关于我们如何降低 DAC 芯片延迟的建议。

    由于我们不需要同步两个通道、因此如果禁用同步会降低延迟、我们希望降低延迟、

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    即使您不同时同步两个 DAC 并且仅使用单个 DAC、从数据采样到输出更新都存在延迟。 当不使用内插时、有2.5ns 的模拟传播延迟+ 76 (数字延迟) DAC 时钟周期延迟(取决于采样时钟)。 然而、当使用2X 内插时、数字延迟为158个 DAC 时钟周期和289个具有4X 内插的时钟周期。

    减少数字延迟的唯一方法是不使用内插或使用更高的时钟采样时钟速率。

    此致、
    Neeraj