This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90:ADs52j90接口与 TSW14j56相连

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684539/ads52j90-ads52j90-interface-with-tsw14j56

器件型号:ADS52J90

您好,

我正在使用 TSW14J56和 ADS52J90 EVM。 我无法连接它们。 两个板的 GUI 工作正常、但当我加载 ADS52j90框架时、D8、D3和 D1 LED 会亮起、指示同步问题。 我不知道问题的根源是什么。 请帮帮我。 请参阅附件。

此致

Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohsin、

    HSDC Pro GUI 中的 ADC 输出数据速率似乎设置不正确。
    将 ADC 输出数据速率设置为40MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohsin、

    我将关闭这个线程、因为它似乎已经被解决了。 如果您有任何其他问题、请发布新帖子。 谢谢!