This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5670:输出上的周期性干扰

Guru**** 2618455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683286/dac5670-periodic-disturbance-at-output

器件型号:DAC5670

你(们)好

我们的电路板上有2个 DAC5670、具有相同的1.2GHz 时钟源并可连接2个 FPGA。 DAC1的性能符合我们的预期、而 DAC2的性能不符合我们的预期。

我们尝试了一个简单的 ramping 函数。 正常模式;1.2GHz 时的振荡器;300MHz DDR 时的.DA DB。  

DAC1 (正确)给出

而 DAC2输出为

缩放 DAC2输出后、我们发现这种周期性干扰大约每500us 一次

您能否给出一些见解、说明在什么情况下会发生这种情况? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果我正确解读屏幕截图、最后一个屏幕截图显示了 DAC2输出端在干扰点处折叠的峰峰值电压。 如果输出级的电流处于饥饿状态、则会发生这种情况。 请执行以下操作:

    1) 1)捕获 DAC1和 DAC2的 REFIO 和 RBIASOUT 引脚的屏幕截图。
    2) 2)捕获两种 DAC 电源轨的屏幕截图。 电源和滤波之间是否存在任何差异。
    3)提供包含电源方案的系统原理图(如果需要、通过电子邮件发送)。
    4) 4)确认干扰的500us 周期性。 时间是否变化或干扰是否始终相隔500us?


    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我在几周内未收到有关此问题的任何反馈、我假设问题已解决、并将关闭此主题。

    谢谢
    Christian