This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC34SH84:关于近杂散噪声

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC34SH84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684217/dac34sh84-about-near-spurious-noise

器件型号:DAC34SH84

大家好、

我的客户想知道 DAC34SH84近杂散噪声的性能。
其184.32MHz +/-62.5kHz 的测试结果约为-62dBc/100kHz。 DACCLK 为732.78MHz、其62.5kHz 时的相位噪声为 -126dBc/Hz。
并且测试结果低于他们的预期。  

您能否共享184.32MHz +/-62.5kHz 杂散噪声水平的数据及其波形?
 
测试条件如下:

 DAC_CLK 频率:737.28MHz (__LW_AT__PLL 被禁用)、插值:X2
 DAC_OUTPUT 频率:184.32MHz (单音调)
 3dBFS 数字输入、20mA 满量程输出电流、带4:1变压器    

此致、
Toshi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toshi、

    我可能会误解您、但您是否要求这样做?

    在+/- 62.5kHz 偏移时、本底噪声为-90dBc。

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuf - San、
    感谢您的快速响应。

    下面是一些问题;

    1 μ s.收到的数据、它为-90dBc/300Hz (VBW 设置为300Hz)、因此如果转换为 dBc/100kHz、它将为-64.7dBc/100kHz。
      我的理解是否正确?

    2.该输出波形是否来自 DAC 的 NCU?
      很抱歉 ,我没有事先解释过这一点。

    fdacclk 和 fdata 的频率设置是什么?   我想确认它是否与客户的设置相同。

    4、DACCLK_P/N 在±62.5kHz 时的相位噪声能力是多少?

    5.该波形是否具有最佳性能?

       根据无线电法、与载波中心频率之间不必要的±62.5kHz 偏移启动被指定为小于-60dBc/100kHz。
        如果实际值为-64.7dBc/100kHz、则只有几 dB 裕度。

    6.请告诉我是否有办法通过寄存器设置等来降低这种相邻的噪声
    其 DAC 输出性能测量结果约为-62dBc/100kHz、这与您的测量结果几乎相同。

    谢谢、此致、
    Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Toshi、

    分辨率和视频带宽设置为300Hz。 测量值为-90dBc/300Hz 或约-113dBc/Hz、以简化测量。 现在添加30dB 以使其成为/kHz、我们得到大约-83dBc/kHz、这符合规格。

    希望这对您有所帮助。

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf - San、
    感谢您的回复。
    我理解您的解释。

    请您回答剩余的问题(第2至第6题)吗?

    谢谢、此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     2.如果按"NCU",则指"NCO",则不是 我没有使用 NCO。 DAC 的输入频率为183MHz。

    3.我使用了您建议的设置。 Fdac = 737MHz、Int = 2、Fdata 速率= 368.64Mhz

    4.参考波形

    5、是的、性能好。 为了获得最佳性能、您可以参考数据表中的 NSD 图。

    优素福