This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38J84:串行器/解串器 PLL 失锁

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683825/dac38j84-serdes-pll-out-of-lock

器件型号:DAC38J84
主题中讨论的其他器件: LMK04828

您好、Jim

    dac38j84 没有输出、我检查了串行器/解串器 PLL 是否锁定、DAC 寄存器0x108是0x000f、DAC_clk 被配置为500MHz、串行器/解串器偏差为1、MPY 为5、如何检查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是定制板还是 TI EVM? 您能否发送您所连接的 DAC 和 FPGA 使用的所有设置? 这将包括以下内容:

    LMFS 设置

    采样速率

    外部 CLK 或 DAC PLL 模式

    SYSREF 频率

    内插率

    串行器/解串器速率

    K 值

    串行器/解串器 clk div

    JESD 时钟单位

    如果在启用 NCO 的恒定输入模式下使用 DAC、您能否获得输出?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMK04828配置:    DAC38J84配置       

                                    0x4A、0xFF1E              

      0x000090                 0x64、0x0000              

      0x000010                 0x65、0x0000              

      0x000200                 0x66、0x0000              

      0x010005                 0x67、0x0000              

      0x010155                 0x68、0x0000              

      0x010301                 0x69、0x0000              

      0x010422                 0x6A、0x0000              

      0x010500                 0x6B、0x0000              

      0x010670                 0x6C、0x0000              

      0x010776                 0x6D、0x0000              

      0x01080a                 0x6E、0x0000              

      0x010955                 0x6f、0x0000              

      0x010B00                 0x70、0x0000              

      0x010C22                 0x71、0x0000              

      0x010D00                 0x72、0x0000              

      0x010EF0                 0x73、0x0000              

      0x010F66                 0x74、0x0000              

      0x01100A                 0x75、0x0000              

      0x011155                 0x76、0x0000              

      0x011300                 0x77、0x0000              

      0x011422                 0x78 0x0000              

      0x011500                 0x79、0x0000              

      0x0116F0                 0x7A、0x0000              

      0x011766                 0x7B、0x0000              

      0x01180A                 0x7C、0x0000              

      0x011955                 0x7D、0x0000              

      0x011B00                 0x7E、0x0000              

      0x011C22                 0x7F、0x0000              

      0x011D00                   0x1A、0x0020              

      0x011EF0                   0x31、0x1000              

      0x011F66                   0x3b、0x0000              

      0x01200A                   0x3c、0x0028              

      0x012155                   0x3D、0x0088              

      0x012304                   0x3e、0x0128              

      0x012422                   0x46、0x0044              

      0x012510                   0x47、0x190a              

      0x012670                   0x48 0x31c3              

      0x012766                   0x49、0x0000              

      0x012808                   0x4b、0x1200              

      0x012955                   0x4c、0x1307              

      0x012B00                   0x4d、0x0300              

      0x012C22                   0x4e、0x0f4f              

      0x012D10                   0x4f、0x1c61              

      0x012EF0                   0x25、0x2000              

      0x012F66                   0x61、0x0211              

      0x013014                   0x1E、0x9999              

      0x013155                   0x1f、0x9980              

      0x013305                   0x20、0x8008              

      0x013402                   0x51、0x00);              

      0x013510                   0x54、0x00fc              

      0x013670                   0x03、0xa300              

      0x013766                   0x02、0x2002              

      0x013805                   0x00、0x0018              

      0x013903                   0x24、0x0020              

      0x013A01                   0x5c、0x1133              

      0x013BF4                   0x6C、0x0000              

      0x013C00                   0x4A、0xFF01              

      0x013D08                   0x03、0xa300              

      0x013E03                                               

      0x013F00                                               

      0x014001                                               

      0x014100                                               

      0x014200                                               

      0x014311                                               

      0x0144FF                                               

      0x0145FF                                               

      0x014618                                               

      0x01471A                                               

      0x014802                                               

      0x014942                                               

      0x014A02                                               

      0x014B16                                               

      0x014C00                                               

      0x014D00                                               

      0x014EC0                                               

      0x014F7F                                               

      0x015003                                               

      0x015102                                               

      0x015200                                               

      0x015300                                               

      0x015478                                               

      0x015500                                               

      0x01560A                                               

      0x015700                                               

      0x015896                                               

      0x015900                                               

      0x015A64                                               

      0x015BD4                                               

      0x015C20                                               

      0x015D00                                               

      0x015E00                                               

      0x015F0B                                               

      0x016000                                               

      0x016102                                               

      0x016224                                               

      0x016300                                               

      0x016400                                               

      0x01650C                                               

      0x017C15                                               

      0x017D33                                               

      0x016600                                               

      0x016700                                               

      0x016819                                               

      0x016959                                               

      0x016A20                                               

      0x016B00                                               

      0x016C00                                               

      0x016D00                                               

      0x016E13                                               

      0x017300                                               

      0x1FFD00                                               

      0x1FFE00                                               

      0x1FFF53                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的关注,我需要告诉您 PLL 被锁定了,但我遇到了一个新问题,我除了图100-107得到了0x0001。 PS:SYSREF 工作正常,SYNC 也被拉高
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要更快地解决您的问题、请提供以下设置:

    LMFS 设置

    外部 CLK 或 DAC PLL 模式

    SYSREF 频率

    内插率

    串行器/解串器速率

    K 值

    JESD 时钟单位

    这将为我节省转换寄存器设置的时间。

    此致、

    Jim