Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84, LMK04828
主题中讨论的其他器件: LMK04828
您好、Jim
dac38j84 没有输出、我检查了串行器/解串器 PLL 是否锁定、DAC 寄存器0x108是0x000f、DAC_clk 被配置为500MHz、串行器/解串器偏差为1、MPY 为5、如何检查?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
肖
这是定制板还是 TI EVM? 您能否发送您所连接的 DAC 和 FPGA 使用的所有设置? 这将包括以下内容:
LMFS 设置
采样速率
外部 CLK 或 DAC PLL 模式
SYSREF 频率
内插率
串行器/解串器速率
K 值
串行器/解串器 clk div
JESD 时钟单位
如果在启用 NCO 的恒定输入模式下使用 DAC、您能否获得输出?
此致、
Jim
LMK04828配置: DAC38J84配置
0x4A、0xFF1E
0x000090 0x64、0x0000
0x000010 0x65、0x0000
0x000200 0x66、0x0000
0x010005 0x67、0x0000
0x010155 0x68、0x0000
0x010301 0x69、0x0000
0x010422 0x6A、0x0000
0x010500 0x6B、0x0000
0x010670 0x6C、0x0000
0x010776 0x6D、0x0000
0x01080a 0x6E、0x0000
0x010955 0x6f、0x0000
0x010B00 0x70、0x0000
0x010C22 0x71、0x0000
0x010D00 0x72、0x0000
0x010EF0 0x73、0x0000
0x010F66 0x74、0x0000
0x01100A 0x75、0x0000
0x011155 0x76、0x0000
0x011300 0x77、0x0000
0x011422 0x78 0x0000
0x011500 0x79、0x0000
0x0116F0 0x7A、0x0000
0x011766 0x7B、0x0000
0x01180A 0x7C、0x0000
0x011955 0x7D、0x0000
0x011B00 0x7E、0x0000
0x011C22 0x7F、0x0000
0x011D00 0x1A、0x0020
0x011EF0 0x31、0x1000
0x011F66 0x3b、0x0000
0x01200A 0x3c、0x0028
0x012155 0x3D、0x0088
0x012304 0x3e、0x0128
0x012422 0x46、0x0044
0x012510 0x47、0x190a
0x012670 0x48 0x31c3
0x012766 0x49、0x0000
0x012808 0x4b、0x1200
0x012955 0x4c、0x1307
0x012B00 0x4d、0x0300
0x012C22 0x4e、0x0f4f
0x012D10 0x4f、0x1c61
0x012EF0 0x25、0x2000
0x012F66 0x61、0x0211
0x013014 0x1E、0x9999
0x013155 0x1f、0x9980
0x013305 0x20、0x8008
0x013402 0x51、0x00);
0x013510 0x54、0x00fc
0x013670 0x03、0xa300
0x013766 0x02、0x2002
0x013805 0x00、0x0018
0x013903 0x24、0x0020
0x013A01 0x5c、0x1133
0x013BF4 0x6C、0x0000
0x013C00 0x4A、0xFF01
0x013D08 0x03、0xa300
0x013E03
0x013F00
0x014001
0x014100
0x014200
0x014311
0x0144FF
0x0145FF
0x014618
0x01471A
0x014802
0x014942
0x014A02
0x014B16
0x014C00
0x014D00
0x014EC0
0x014F7F
0x015003
0x015102
0x015200
0x015300
0x015478
0x015500
0x01560A
0x015700
0x015896
0x015900
0x015A64
0x015BD4
0x015C20
0x015D00
0x015E00
0x015F0B
0x016000
0x016102
0x016224
0x016300
0x016400
0x01650C
0x017C15
0x017D33
0x016600
0x016700
0x016819
0x016959
0x016A20
0x016B00
0x016C00
0x016D00
0x016E13
0x017300
0x1FFD00
0x1FFE00
0x1FFF53