This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TSW1400EVM:TSW1400EVM

Guru**** 2616585 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4449, THS4503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679542/webench-tools-tsw1400evm-tsw1400evm

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:ADS4449THS4503

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 专家:

   我正在研究用于 ADC (__LW_AT__ADS4449 EVM)数据采集的 TSW1400。

  TSW1400现在链接到 HSDC。

  当我在 HSDC 面板的左上角选择 ADS4449时、系统会提示我下载固件。 “是否要更新 ADC 的固件”。我选择了“是”。   此时、另一个对话框提示  未找到固件。

问题1:在哪里可以找到与 ADS4449相对应的 TSW1400固件?

   如果我 在更新固件,时同时按下 TSW1400 EVM 的 SW6、则表示正常。

问题2.这是正确的操作方式吗?

   我为 ADS4449 EVM 采样 J10 40MHz 1.5Vpp 正弦时钟、然后 给出 ADS4449 EVM 的 J6 10MHz 1.0Vpp 正弦波。

当我单击"捕获"按钮时 、附加图片中报告错误。

那么、这里会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国明

    确保 TSW1400EVM 的5V 电源能够提供至少4A 的电流。 单击"CAPTURE"后、LED 的 D1-D9状态是什么?

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim,ö m

    非常感谢您的回复。
    正如您说过的、我已经更改了功率电流。
    如果我在更新固件时同时按下 TSW1400 EVM 的 SW6(CPU_RESET)、这些 LED 将亮起:D1、D2、D3、D4、D7、D8、D9。
    如果我单击"捕获"按钮、所有这些 LED 都不响应。
    这是下载固件的正确方法?因为我没有找到 ADS4449的固件,我只是在更新固件,和 HSDC 的软件面板没有错误对话框时同时按下了 TSW1400 EVM 的 SW6(CPU_RESET)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国明

    您使用的是什么版本的 HSDC Pro? TSW1400EVM 的修订版本是什么? 您不必按住 SW6。 EVM 可能存在问题。 是否可以在不按下此复位开关的情况下尝试下载 DAC 固件?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim,ö m

    再次感谢 您的回复。

    好消息,问题已经解决。  TSW1400和 ADS4449均正常工作。

    问题的原因是电源。 如前所述 、确保 TSW1400EVM 的5V 电源 能够提供至少4A 的电流。

    但在更新固件时、我仍然必须同时按下 TSW1400 EVM 的 SW6(CPU_RESET)。 尽管我尚未找到 ADS4449的固件。

    这是我截取的一张图片。  这是一个新问题。 脉冲信号的振幅为1V、脉冲信号的起始点为0V。  为什么捕获从6V 开始?

    采样和脉冲信号频率 :

     版本:TSW1400 REV D、ADS4449 REV E。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国明

    您是否修改了电路板的输入级、或者仍然连接到变压器和交流电容器? 如果您进行捕获并将代码视为数字而非电压、这可能有助于解释您看到的内容。 尝试发送一个具有已知振幅的简单低频正弦波、并查看其与捕获结果的相关性。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

        我 没有修改电路板的输入级。 我刚刚将输入连接  到变压器和交流电容器。

    我 今天再次捕获了数据、但波形仍在6V 开始。 此外、它会衰减到五分之一的时间。

    这是图表。  真正的输入信号振幅为1Vpp。 起始电压:0V。 但捕获的结果是0.2Vpp、并从6V 开始。 为什么呢?

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国明

    使用 ADC GUI、写入寄存器25h 并将 ADC 设置为数字 斜坡模式。 将 TSW1400EVM 设置为在代码模式下进行捕获和显示。 您现在应该会看到斜坡。 否则、TSW1400板可能会出现问题。 如果您确实看到了一致的斜坡、我们可以将重点放在 ADC 板上。

    此致、

    Jim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

        我可以看到一个均匀的斜坡,如下所示:

        均匀斜坡:

    全 零:

     那么、ADC 板可能存在问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim
    我刚刚使用示波器测量了 ADC 板。
    我发现信号衰减发生在 ADC 板上。
    例如:
    如果输入信号(信号发生器输出)的幅值为1V、则变压器和交流电容器后的差分电压仅为0.25V。
    (我测量了 ADC 板上 R17和 R28之间的电压。)
    这就解释了信号衰减到 ADC 采集后的五分之一的原因。
    我仍然不知道为什么信号从6V 开始。 我认为共模电压不正确。
    1.15V 的共模电压在给出采样频率信号后非常稳定。

    您能否告诉我为什么存在6V 偏置?
    变压器和交流电容器后的电压衰减到五分之一的原因。 变压器的比率是否为1:1?


    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国明

    此电路板具有背对背变压器和模拟输入上的滤波器。 这是导致衰减的原因。  捕获数据时、请将 Y 标度更改为 HSDC Pro 上的代码。 您将看到输出以器件的中量程为中心。 电压标度显示这 大约为6V。 该电压标度与 输入电压无关1:1相关性、因此我 建议您不要使用它来避免混淆。 如果您需要在无损耗的情况下发送真正的差分信号、则可以绕过变压器并移除滤波器级。  只需确保 VCM 电路与交流耦合电容保持在适当的位置 ,或保证两个桥臂上的输入摆动约  为部件的共模电压(1.15V +/- 25mV)。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

      正如您在信中所说的那样。

         我在捕获数据时将 Y 标度更改为 HSDC Pro 上的代码。

    但我捕获的波形仍然偏置、如下所示。

    初始波形的振幅实际上为1.4V

     

      初始波形的振幅实际上是从0V 开始的1.4V。  HSDC 有什么问题吗?

    这个问题困扰了我很长时间,希望尽快解决。

    此外、根据示例代码选择 ADS4449。 如何计算原始电压?

            

         祝你好运            

                                                                             国明 Sun

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

        这是一个新问题。

        当输入脉冲振幅超过1V 时、HSDC Pro 显示的波形值不再增加。  如下所示:第一幅图像是 Vpp=1.5V 波形,峰值为7V

    第二个图像是 Vpp=1.2V,、但峰值仍然为7V。  为什么选择?  

      差分输入 电压为1.15V。 ADS4449的 ,)电压值为-0.3V-1.9V,当脉冲振幅为1.5V 时,差分电压的前端约为750mV+1.15V=1.9V(我使用 THS4503 EVM 将单端信号转换为差分信号然后连接到 ADS4449的差分输入引脚。

       n‘t HSDC 专业版在 脉冲电压超过 1V 时为什么没有显示更高的振幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国明

    如果将 Y 轴切换为代码、您可能会看到 ADC 已达到其最大输出值、现在处于饱和状态。  发生这种情况时、模拟输入引脚上的 P-P 电压是多少? 我猜它高于器件的最大值。 由于您使用 THS4503 EVM 来转换信号、我猜您也会从此器件获得一些增益、这可能是饱和的原因。 超范围引脚的状态是什么? 有关这些输出的更多信息、请参阅数据表的第8.3.1节。 如果器件不在超出范围内、则问题可能是输入端的共模电压设置不正确。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国明

    是否可以在差分示波器探针连接到此通道的两个输入端的情况下发送示波器屏幕截图? 您能否将输入更改为简单的1MHz 正弦波并向我发送 HSDC Pro 屏幕截图?

    此致、

    Jim