Other Parts Discussed in Thread: ADS4449, THS4503
主题中讨论的其他器件:ADS4449、 THS4503
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 专家:
我正在研究用于 ADC (__LW_AT__ADS4449 EVM)数据采集的 TSW1400。
TSW1400现在链接到 HSDC。
当我在 HSDC 面板的左上角选择 ADS4449时、系统会提示我下载固件。 “是否要更新 ADC 的固件”。我选择了“是”。 此时、另一个对话框提示 未找到固件。
问题1:在哪里可以找到与 ADS4449相对应的 TSW1400固件?
如果我 在更新固件,时同时按下 TSW1400 EVM 的 SW6、则表示正常。
问题2.这是正确的操作方式吗?
我为 ADS4449 EVM 采样 J10 40MHz 1.5Vpp 正弦时钟、然后 给出 ADS4449 EVM 的 J6 10MHz 1.0Vpp 正弦波。
当我单击"捕获"按钮时 、附加图片中报告错误。
那么、这里会发生什么情况?