This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292咨询

Guru**** 2616595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, OPA2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681161/ads1292-consulting

主题中讨论的其他器件:ADS1292OPA2735

我知道 ADS1292专为 ECG 采集,而设计,但我想用它来采集 EEG 信号,这是否可以实现?我已经为此设计 了一个电路,但我不知道 它是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您认为 ADS1292最初用于 ECG 应用是正确的、但您当然也可以将其用于其他应用。 问题的答案取决于解决 EEG 信号所需的噪声性能。 通常、EEG 信号的振幅较小、因此测量电路需要更低的噪声性能。

    ADS1292中的其他特性、例如导联脱落检测和右腿驱动放大器、也是 EEG 应用的常见特性。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复!我设计了一个 EEG 采集电路,您能帮您了解它是否能实现所有功能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您希望我们查看您的 ADS1292原理图或寄存器设置、我们当然可以通过论坛提供一些反馈。 如果您对在器件中使用功能有具体问题、请将其发布在单独的主题中。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dbs2-.pdf

          在差分输入为 带通滤波器之前,我已上传原理图并使用差分输入。 希望您能给我一些建议?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布原理图。 我注意到以下几点:

    1. DOUT 和 DIN 连接到同一网络(SIM0)。 请分开。
    2. 净偏置也应连接到 RLDINV。 R14 || C41构成内部 RLD 放大器的反馈路径。
    3. P 和 N 电极为交流耦合。 您将需要在第22页所述的范围内改变输入共模电压。 通常、使用 RLD 放大器输出将共模设置为1/2 Vs。
    4. OPA2735似乎不适合此应用。 您的电流放大器电路显示同相输入连接到 GND。 但是、输出通常只能摆动到电源轨的20mV 以内、仿真显示输出在一侧削波。 需要将共模电压移动得更高一点、但共模电压必须保持低于 VDD - 1.5V

    下面的仿真显示了100Hz 时 VIN = 10mVp 正弦波的输出信号。 如果通过将 Vcm 更改为500mV 来增加同相输入端的电压、则削波消失。 但是、请记住、电极之间的差分失调电压可高达300mV。 因此、您必须进一步增加共模。  

    同时、假设增益= 6且最大输入为300mV、ADS1292 PGA 的输入共模电压必须至少为1.1V。 将 OPA2735上的 VCM 设置为1.25V 似乎满足这两个条件。

    如果您选择了不同的放大器或更大的电源电压、从而使设计能够支持1/2 Vs 共模、那么您的设计将会更容易。 在这种情况下、RLD 输出可连接到 OPA2735的同相输入、您无需单独生成1.25V VCM。 我建议将 AVDD 增加至3.3V。RLD 输出将以1/2 Vs = 1.65V 为中心、并可连接到 OPA2735同相输入。

    e2e.ti.com/.../OPA2735_5F00_ADS1291.TSC

    VIN = 10mVp、VCM = GND、AVDD = 3V

     

    VIN = 300mVp、VCM = 1.65V、AVDD = 3.3V


     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢!  这需要我几天时间才能理解。 但我发现带通滤波器是否使用  双极电源,而带通滤波器的频率接近20Hz,我们可以看到输入信号和输出信号是正常的。  我已经更改了电路,电路能否正常工作?

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、双极电源在0V 共模电压下工作正常。目标是使 VCM < VCC - 1.5V。我建议使用+/- 2.5V、以便相同的电源可用于 ADS1292 (AVDD =+2.5V、 AVSS =-2.5V)。

    请参阅下面随附的仿真:

    e2e.ti.com/.../8053.OPA2735_5F00_ADS1291.TSC

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,您的建议给了我很大的帮助。我有最后一个问题,我不确定 N、P 和 Bias 是如何与大脑联系的。 我认为 N 和 P 连接到目标部分,而 Bias 是 GND,它与 目标部分的距离很远。

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您对电极 P 和 N 正确无误。这些电极用于将输入信号连接到 EEG 测量电路。 偏置电极被远程放置以将人体上的共模电压设置为相对于测量系统 GND 受控的电压-否则、人体基本上是浮动的。

    在原理图中、您使用的是单极3V 模拟电源(AVDD = 3V、AVSS = GND)。 因此、RLDOUT 将以1/2 Vs = 1.5V 为中心。当 RESP2[1]= 1时、ADS1292内部的 RLDREF 信号将共模电压自动设置为1/2 Vs。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果未使用 RLDREF,则连接到 AVDD,因此我将 RLDREF 连接到 AVDD。 与 "  RESP2[1]= 1时、ADS1292内部的 RLDREF 信号自动将共模电压设置为1/2 Vs 电压"存在矛盾、或者 RLDREF 应设置为浮动?Ω

      祝你一切顺利,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表中的图52。 引脚29有两个用途:当 RLDREF_INT = 0时、您可以向该引脚提供外部 RLDREF 电压、或者当 RLDREF_INT = 1时、您可以将 RLD 输出连接到此引脚并通过 MUX 将其路由到另一个通道。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、在您的帮助下、我将很快完成我的设计!

    祝你一切顺利!