Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, OPA2735
我知道 ADS1292专为 ECG 采集,而设计,但我想用它来采集 EEG 信号,这是否可以实现?我已经为此设计 了一个电路,但我不知道 它是否正确。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在差分输入为 带通滤波器之前,我已上传原理图并使用差分输入。 希望您能给我一些建议?谢谢!
您好!
感谢您发布原理图。 我注意到以下几点:
下面的仿真显示了100Hz 时 VIN = 10mVp 正弦波的输出信号。 如果通过将 Vcm 更改为500mV 来增加同相输入端的电压、则削波消失。 但是、请记住、电极之间的差分失调电压可高达300mV。 因此、您必须进一步增加共模。
同时、假设增益= 6且最大输入为300mV、ADS1292 PGA 的输入共模电压必须至少为1.1V。 将 OPA2735上的 VCM 设置为1.25V 似乎满足这两个条件。
如果您选择了不同的放大器或更大的电源电压、从而使设计能够支持1/2 Vs 共模、那么您的设计将会更容易。 在这种情况下、RLD 输出可连接到 OPA2735的同相输入、您无需单独生成1.25V VCM。 我建议将 AVDD 增加至3.3V。RLD 输出将以1/2 Vs = 1.65V 为中心、并可连接到 OPA2735同相输入。
e2e.ti.com/.../OPA2735_5F00_ADS1291.TSC
VIN = 10mVp、VCM = GND、AVDD = 3V
VIN = 300mVp、VCM = 1.65V、AVDD = 3.3V
此致、
您好!
是的、双极电源在0V 共模电压下工作正常。目标是使 VCM < VCC - 1.5V。我建议使用+/- 2.5V、以便相同的电源可用于 ADS1292 (AVDD =+2.5V、 AVSS =-2.5V)。
请参阅下面随附的仿真:
e2e.ti.com/.../8053.OPA2735_5F00_ADS1291.TSC
此致、