This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS1207:独立转换和数据输出

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: THS1207, THS1206, SN74AHC138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684322/ths1207-separate-conversion-and-data-output

器件型号:THS1207
主题中讨论的其他器件: THS1206SN74AHC138

您好、

我想并行操作多个 THS1207、它将仅使用一个数据总线来发送其转换后的数据。 我计划同时开始转换过程、但我想连续读取数据。 由于共享数据库的存在、因此必须连续读取该数据。 我想通过使用单独的 Conv_Clk 信号来运行每个 ADC 来实现这一点、该信号在正确的时间被拉伸/中断。 我想用4个 ADC 做一个示例:

ADC A、B、C 和 D 同时开始转换。 ADC A 开始其数据输出、而其他 ADC 则保持其数据并等待 ADC A 完成 传输。 然后、ADC B 开始数据传输、而其他 ADC 则等待、依此类推。 当每个 ADC 都传输了数据时、就会开始新的转换周期。

这样的实现是否已经存在? THS1207是否可以实现此实现? 如果可能、实现方式是什么样的?

我的第二个问题是、控制寄存器1和2的默认值是多少。 数据表中未对此进行说明。

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 我并不是特别知道有人使用四个类似这样的并联 THS1207器件、但没有真正的原因使其无法工作。 此外、根据您的控制器、您可能会考虑改用 THS1206。 如果您使用的是 FPGA 或其他基于状态机的控制器、THS1207是可以的、请记住、您必须与 CONV_CLK 同步读取数据。 THS1206有一个名为 DATA_AV 的输出引脚、此引脚可被用作一个微控制器上的中断。

    对于任一器件、您都可以使用 SN74AHC138等地址解码器芯片来控制 THS120x 器件上的 CS0输入。 四个器件可以共享一个通用的 CONV_CLK (CONVST)、然后您可以使用来自 uC 或 FPGA 的 GPIO 的两条地址线来选择要从中读取的四个器件中的哪一个。

    第二个问题是、此系列器件没有内部上电复位、因此没有特定的"默认"寄存器状态、您必须在上电后手动复位器件。 THS1207数据表中的图30和 THS1206数据表中的图34提供了初始化序列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速回复。 我制作了一个关于我希望 Conv_Clk 信号的方式的大致原理图。 请使用此信息查看您的答案。 我还查看了 THS1206的数据表、似乎与 THS1207的唯一区别是它的循环缓冲器。 我认为它们具有类似的杆菌,因为它们来自同一个家族。 您能否回答我 THS1207的同步输出通常用于什么用途?

    我不明白您如何从多个 ADC 中进行串行读取、就像您提到的那样。 您能更详细地描述一下读出过程吗? e2e.ti.com/.../Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    除了缓冲器、THS1206还有一个内部转换时钟选项、而 THS1207没有。 THS1207上的转换时钟应是自由运行的时钟、因此"暂停"可能会对转换结果产生影响。 THS1207上的 SYNC 引脚基本上让您知道何时与 CH1对齐。

    如果您使用的是具有适当的并行 EMIF 类型接口的 DSP 或其他微控制器、则应该有与该数据总线相关联的地址线。 两条地址线将连接到地址解码器的输入。 然后、地址控制器的四个输出将连接到 CS0、这四个 ADC 是您尝试通信的、为每个 ADC 提供自己的地址。 您只需从每个"地址"读取4倍即可检索数据。 在这种情况下、数据读取不必与转换时钟同步、您只需足够快地读取全部四个器件、以便在下一个 DATA_AV 之前完成读取-您可以在 THS1206数据表的图31中看到此概念。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    假设我们使用您之前提到的地址解码器、并且地址工作正常。  对于四个 ADC 及更多 ADC、并行接口是否确实只能在一条总线下工作? 有人告诉我、如果一个 ADC 想要发送、其他 ADC 的输出引脚需要具有高阻抗、或者 ADC 需要处于睡眠模式。

    此外、在"使用 THS1206高速数据转换器进行设计"的图7 (在应用手册中)中、BIN 的数据仍可在数据输出引脚上使用、直到下一个 DATA_AV 激活。 这会占用数据总线并妨碍其他 ADC 发送数据吗?

    我制作了一个原理图、希望如何完成读数。 它显示了读取模式。 您能否告诉我这是读取数据的正确方式?

    e2e.ti.com/.../Reading-pattern.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    查看 THS1206数据表中的图36和37。 您将使用地址控制器来控制/CS0选通(CS1可连接至高电平)。 总线上每个器件的输出将为三态、而其/CS0输入为高电平。 在您的读取模式图中、假设 ADC_1是地址'00'、ADC_4是地址'11'。 您可以使用 ADC_1中的 DATA_AV 作为中断、(如您所示)从每个地址(00、01、10和11)读取2倍。 地址解码器将在每个单独的 ADC 被寻址时应用/CS0。

    SLAA094文档中的图7未显示芯片选择输入的应用。 假设整个数据总线上只有一个 ADC、则无需对总线进行三态处理。 该文档中的图30和31显示了/CSx 行。