Other Parts Discussed in Thread: THS1207, THS1206, SN74AHC138
主题中讨论的其他器件: THS1206、 SN74AHC138
您好、
我想并行操作多个 THS1207、它将仅使用一个数据总线来发送其转换后的数据。 我计划同时开始转换过程、但我想连续读取数据。 由于共享数据库的存在、因此必须连续读取该数据。 我想通过使用单独的 Conv_Clk 信号来运行每个 ADC 来实现这一点、该信号在正确的时间被拉伸/中断。 我想用4个 ADC 做一个示例:
ADC A、B、C 和 D 同时开始转换。 ADC A 开始其数据输出、而其他 ADC 则保持其数据并等待 ADC A 完成 传输。 然后、ADC B 开始数据传输、而其他 ADC 则等待、依此类推。 当每个 ADC 都传输了数据时、就会开始新的转换周期。
这样的实现是否已经存在? THS1207是否可以实现此实现? 如果可能、实现方式是什么样的?
我的第二个问题是、控制寄存器1和2的默认值是多少。 数据表中未对此进行说明。
感谢您的关注。