This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J42:ADS 54j42

Guru**** 2616085 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/679520/ads54j42-ads-54j42

器件型号:ADS54J42

1,表52 testmode set 1,那么什么是结果 ADC 应该输出?

 在我的 FPGA 中,输出为 ox02000100,0000x01000100,0000x00800080...因此,我不知道 结果是对还是错?  

测试模式结果应与 JESD204B 规范的第5.1.6.3节相同。 但我不理解我的数据表。

2、在表55层测试模式集1中、表52 测试模式集1还是0? 设置0, 我的 FPGA,同步不会拉高。 使用图层测试模式如何设置表55和表52

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在我的 FPGA 中,AD 数据为0x02000100、0x01000100、0x00800080, 如果字节反向为0x00020001、0x00010001、0x80008000,此结果与 JESD204B 规范的第5.1.6.3节相同。 我是对的吗? 如果我是对的、应该设置哪个 reg?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    是否在提供电源和时钟后对 ADC 进行硬复位? 您是否按照数据表中的上电顺序进行了操作? 您可以发送 ADS54J42寄存器设置吗?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,表52 testmode set 1,那么什么是结果 ADC 应该输出?

     在我的 FPGA 中,输出为 ox02000100,0000x01000100,0000x00800080...因此,我不知道 结果是对还是错?  

    测试模式结果应与 JESD204B 规范的第5.1.6.3节相同。 但我不理解我的数据表。

    2、在表55层测试模式集1中、表52 测试模式集1还是0? 设置0, 我的 FPGA,同步不会拉高。 使用图层测试模式如何设置表55和表52

    lmfs = 1241,我的 ads54j42寄存器设置如下所示,

    //复位设备
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x0000,0x81);//内部软件复位、清零返回到0
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4001、0x00);///清除 JESD 组未使用页中的任何有害内容。
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4002、0x00);///清除 JESD 组未使用页中的任何有害内容。
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4003、0x00);// SEL 主数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4004、0x68);// SEL 主数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x60f7、0x01);//RESET 数字块
    AD_SPI_WRITE_dw (0x6000、0x01);//Pulse the pulse reset bit (以便寄存器写入主数字页生效)。
    AD_SPI_WRITE_dw (0x6000、0x00);//Pulse the pulse reset bit (以便寄存器写入主数字页生效)。
    //perference 模式
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x0011、0x80);///选择模拟组的主页。
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x0059、0x20);///设置始终写入1位。
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x0039、0x00);//AD 采样帧<400、设置0
    AD_SPI_WRITE_dw (0x003a、0x00);//AD 采样帧<400、设置0
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x0056、0x00);//AD 采样帧<400、设置0
    //编程所需的寄存器
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4003、0x00);//SEL JESD 数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4004、0x69);//SEL JESD 数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6000、0x80);//bit[7]:ctrl K、bit[4]:测试模式 en bit[0]:ILA----
    //模拟组 JESD 链路配置
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6016、0x90);//bit[7]:必须写入1、位[4]:启用通道共享、两个通道共享一个通道(LMFS = 1241)
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6031、0x0A);//DA 总线顺序
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6032、0x0A);//DB 总线顺序
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6001、0x22);//JESD 寄存器01
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4003、0x00);//SEL JESD 日志页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4004、0x6A);//SEL JESD 日志页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6016、0x02);//PLL 模式40X 模式
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6017、0x40);//PLL 复位位位为脉冲
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6017、0x00);//PLL 复位位位为脉冲值、0 --1 - 0
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4003、0x00);// SEL 主数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4004、0x68);// SEL 主数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x604d、0x08);///抽取启用
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6041、0x10);//DECFIL EN = 1、DECFIL 模式[3:0]、41寄存器位5 = 0且位[2:0]= 000、位3必须为0
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6052、0x80);//DDC 模式只能写入位7 1
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6072、0x08);//DDC 模式只能写入位3 1
    AD_SPI_WRITE_dw (0x6000、0x01);//Pulse the pulse reset register bit。 主数字页面中编程的所有设置仅在该位发出脉冲后生效
    AD_SPI_WRITE_dw (0x6000、0x00);//Pulse the pulse reset register bit。 主数字页面中编程的所有设置仅在该位发出脉冲后生效
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4003、0x00);//SEL JESD 数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4004、0x69);//SEL JESD 数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6006、0x08);//set K

    但您的 engieer 向我发送了配置文件、该文件的模式= 1241、如下所示、

     

    //复位设备
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x0000,0x81);//内部软件复位、清零返回到0
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x0011、0x80);///选择模拟组的主页。
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x0059、0x20);///设置始终写入1位。

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4001、0x00);///清除 JESD 组未使用页中的任何有害内容。
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4002、0x00);///清除 JESD 组未使用页中的任何有害内容。
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4003、0x00);// SEL 主数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4004、0x68);// SEL 主数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x60f7、0x01);//RESET 数字块

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6041、0x10);

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6072、0x08);

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6052、0x80);

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x604D、0x08);

    AD_SPI_WRITE_dw (0x61、0x01);

    AD_SPI_WRITE_dw (0x61、0x00);

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4003、0x00);//seljesd 数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x4004、0x69);//seljesd 数字页
    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6000、0x80);//bit[7]:ctrl K、bit[4]:测试模式 EN 位[0]:ILA

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6006、0x0F);//设置 K = 16

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6001、0x22);//JESD 滤波器和模式

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x6016、0x10);//

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x61、0x31);//

    AD_SPI_WRITE_dw (0x61、0x32);//

    我不明白为什么 K set 16?

    最后两行是

    AD_SPI_WRITE_Dw (0x61、0x31);//

    AD_SPI_WRITE_dw (0x61、0x32);//

    我不明白,请解释一下?

    我的 AD 频率= 300米,sysref = AD 频率/4/(k+1)/8 = 1.04M。

    在204b IP 传输中,sysref = 300m,内核 clk = 75M,由我的 FPGA PLL 生成,而不是具有 AD 频率的相同源。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我正在研究您所看到的长距离运输问题。 您能告诉我您计划使用的模式(LMFS)、K 值和抽取率吗? 我将设置 一个系统以使用您的设置进行操作、并向您发送 ADC 所需的配置文件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    lmfs=1241、k=8、AD 采样率= 300m、1/4抽取率= 75m、为什么看不到我的答复、我写得很清楚!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么您不回答我的问题!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    在表52 中、当测试模式设置为 1 (位4)时 、ADC 输出 将是长传输测试模式。  

    在表55中,如果 选择了图层测试模式,则必须将表52 测试模式设置为0。 链路将不再有效、这就是 FPGA 不将 SYNC 置为有效的原因。 ADC 将仅根据所选内容发送连续测试数据。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     长传输测试模式应该是什么?在 FPGA 中,使用 lmfs=1241,数据流是0x02000100,0x01000100,0x00800080… 等等。 IDO 不知道结果是对的还是错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     长传输测试模式应该是什么?在 FPGA 中,使用 lmfs=1241,数据流是0x02000100,0x01000100,0x00800080… 等等。 IDO 不知道结果是对的还是错的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    根据 JESD204B 标准的5.1.6.3长传输层测试图案部分:

    来自器件的每个帧将执行以下操作:

    第一帧

    转换器 ID1

    转换器 ID2

    第二帧

    转换器 ID1的 ID1示例

    转换器 ID2的 ID1示例

    第三帧

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    多帧结束

    0x8000

    0x8000

     

    整个序列每多帧重复一次。 如果我们映射到1241的 LMFS、其中有两个转换器连接到单通道上、那么我们将得到如下表格:

    第一帧

    0x0001

    0x0002

    第二帧

    0x0001

    0x0001

    第三帧

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    0x8000

    多帧结束

    0x8000

    0x8000

     

    因此、如果我们将数据组合在多帧之间、它应如下所示:0x00010002 (frame1)、0x00010001 (frame2)、0x80008000 (frame3)、0x80008000 (frame4)……0x80008000 (多帧的最后一帧)、整个序列从 frame1重复到多帧的最后一帧。

     

    但是  、您一侧似乎有一个字节交换和16位交换、这使数据看起来像:

     

    实际预期数据:                                 0x00010002 (框架1)、0x00010001 (框架2)、0x80008000 (框架3)、0x80008000 (框架4)……0x80008000 (多帧的最后一帧)

    带字节交换:                                            0x01000200 (框架1)、0x01000100 (框架2)、0x00800080 (框架3)、0x00800080 (框架4)……0x00800080 (多帧的最后一帧)

    在字节交换之上进行16位交换:0x02000100 (框架1)、0x01000100 (框架2)、0x00800080 (框架3)、0x00800080 (框架4)……0x00800080 (多帧的最后一帧)

     

    此致、

     

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道字节交换、但我不知道为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会混淆数据交换的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道为什么要进行数据交换? 你能弄清楚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    您能否发送具有1MHz 音调输入的输出捕捉图? 之后、执行另一个捕获、将0x6900页的0x00添加到 "1"、 将 ADC 输出交换为 MSB 到 LSB。 您使用什么 FPGA 来采集数据? 您可能需要咨询 FPGA 供应商、以确定 JESD204B IP 中是否存在错误的设置。     

    此致、

    Jim