我们使用 ADS1299来测量大脑的信号。 但我们遇到了一个有关噪声的问题。
我们得到的信号增加了噪声,噪声的频率为50Hz 或50Hz 的几倍。
如何消除噪音,请给我一个手。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Joice、
感谢您关注我们的 ADS1299!
电力线噪声是电路中非常常见的现象。 这通过数字滤波技术很容易消除。 如果降低 ADS1299上的数据速率、则可以将数字 SINC 滤波器设置为低于50Hz 的截止频率。 否则、在后处理算法中可能需要陷波滤波器。
另一种改善50Hz 噪声抑制的技术是使用有源偏置电极、该电极将反相共模信号驱动回人体。 如需更多信息、请阅读 ADS1299数据表的偏置放大器部分。 我们还提供了有关改善 ECG 应用中的共模抑制的应用手册、该手册对于 EEG 应用也很有帮助:
此致、
你好、Joice、
以下是一些注释:
此致、
您好 Andrews
感谢您的快速帮助!
我仍有几个问题需要回答:
1.如果使用内部时钟,针脚52 (CLKSEL)应通过阻抗高于10k 的电阻连接至 DVDD?
2.如果我们使用 pin37 (CLK)作为输出时钟,我们是否应该首先通过 SPI 对其进行配置? 根据第27页第9.3.2.2章时钟
它是否可以是 MCU 的输入?
CLK 引脚的主要功能是什么?
3.我对偏置引脚不太清楚。
在我们的远程通信中、BIAS_DRV 连接到基准电极
如果我们不使用 U6、BIASREF 来自哪里?
在哪里是 Biasin 的收入
BIASOUT 是否为偏置模块的输出? 可以是 Biasin 的输入吗?
4.对于我们的布局是否有任何改进建议 请查看我稍后随附的有关位置和布局的文件
等待您的帮助!
祝你度过美好的一天!
你好、Joice、
此致、