This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何正确使用 ADS1299

Guru**** 2614785 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299-4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683990/ads1299-how-to-use-ads1299-properly

器件型号:ADS1299

我们使用 ADS1299来测量大脑的信号。 但我们遇到了一个有关噪声的问题。

我们得到的信号增加了噪声,噪声的频率为50Hz 或50Hz 的几倍。

如何消除噪音,请给我一个手。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joice、

    感谢您关注我们的 ADS1299!

    电力线噪声是电路中非常常见的现象。 这通过数字滤波技术很容易消除。 如果降低 ADS1299上的数据速率、则可以将数字 SINC 滤波器设置为低于50Hz 的截止频率。 否则、在后处理算法中可能需要陷波滤波器。

    另一种改善50Hz 噪声抑制的技术是使用有源偏置电极、该电极将反相共模信号驱动回人体。 如需更多信息、请阅读 ADS1299数据表的偏置放大器部分。 我们还提供了有关改善 ECG 应用中的共模抑制的应用手册、该手册对于 EEG 应用也很有帮助:

    使用右腿驱动放大器改善共模抑制 



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrews
    感谢您的帮助!
    我会向您发送演示原理图表,您是否愿意查看它并给我一些建议以提高其性能。

    演示效果良好,cortec-M0 MCU 可以通过 SPI 接口从 ADS1299获取数据,并通过 UART 将数据传送到 PC。
    PC 应用软件可以检查并在屏幕上显示数据。但50Hz 及其系列的噪声也会在信号上过度抖动。

    我还有一个问题,即如果可能,如何执行后处理算法。

    正在等待您的回复。
    此致!

    开玩笑
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joice、

    以下是一些注释:

    1. 将闭环偏置放大器带宽增加至> 100Hz。 目前、R14和 C16将截止频率设置为40Hz、这将不会通过50Hz / 60Hz 共模消除信号。
    2. 如果使用内部 BIASREF 电压、则可以消除 U6和周围的无源器件。
    3. 您是否需要外部 CLK? 内部时钟也是2.048MHz。
    4. 输入信号路径看起来很好
    5. 对模拟和数字电源进行充分的去耦。 确保较小的0.1uF 电容器直接放置在电源引脚对之间(即 AVDD -> AVSS)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrews

    感谢您的快速帮助!

    我仍有几个问题需要回答:

    1.如果使用内部时钟,针脚52 (CLKSEL)应通过阻抗高于10k 的电阻连接至 DVDD?

    2.如果我们使用 pin37 (CLK)作为输出时钟,我们是否应该首先通过 SPI 对其进行配置? 根据第27页第9.3.2.2章时钟

      它是否可以是 MCU 的输入?

      CLK 引脚的主要功能是什么?

    3.我对偏置引脚不太清楚。

      在我们的远程通信中、BIAS_DRV 连接到基准电极

      如果我们不使用 U6、BIASREF 来自哪里?

      在哪里是 Biasin 的收入

     BIASOUT 是否为偏置模块的输出? 可以是 Biasin 的输入吗?

    4.对于我们的布局是否有任何改进建议 请查看我稍后随附的有关位置和布局的文件

    等待您的帮助!

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位置和布局。

    感谢您的登记!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joice、

    1. 10K 正常。
    2. 如果您仅使用一个 ADS1299器件、则可能不需要将 CLK 引脚配置为输出。 某些应用需要同步多个 ADS1299器件、因此它们可以输出第一个器件的内部时钟并将其作为第二个器件的输入。
    3. 通过设置 BIASREF_INT 位= 1、BIASREF 可由一个内部电阻分压器导出。 有关偏置放大器连接的更多详细信息、请参阅图38。
    4. 布局和布局都相当好! 这是一个双层板、还是您也有一些内层? 我建议使用内部接地平面来为源极返回电流提供最简单的路径。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、安德鲁斯
    非常感谢您的帮助!
    我们使用四层 PCB,接地层和电源层就在顶层和底层之间。
    还有一个问题,我们在此应用程序中只使用两个通道,其它六个通道都连接到设计控制杆上,这是可以的吗?
    我们公司开始专注于 FFT 数字滤波器设计,但没有满意的答案,您有没有示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joice、

    1.是的、未使用的模拟输入应直接连接到 AVDD。 供参考-如果您只需要两个通道、那么您可能会考虑使用 ADS1299-4。 这是原始 ADS1299的4通道版本。 它引脚对引脚兼容、具有相同的规格和特性。

    很抱歉、我没有提供任何数字滤波示例。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Andrews。
    我将对您的建议进行一些测试、以改进系统!
    我会继续与你保持联系。