This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69_IBIS_Pin (时钟)问题

Guru**** 2615925 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, ADS42JB69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/681219/ads42lb69-ads42lb69_ibis_pin-clock-issue

器件型号:ADS42LB69
主题中讨论的其他器件: ADS42JB69

支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/其他模型和仿真工具/

您好!

我正在使用  ADS42LB69 IBIS 模型运行信号完整性分析。 但时钟引脚(24和25)在模型中进行了注释并使其成为虚拟引脚。 请提供上述问题的解决方案。

由于我处于设计的关键欧姆阶段、请尽快提供所需的。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karthik、
    我已将您的问题发送给与 ADS42LB69搭配使用的工程师
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    我不确定 ADS42LB69 ibis 模型为何不包含时钟引脚。  

    您可以检查 ADS42JB69的 ibis 模型。 它包含时钟电路-该电路与 LB69和 JB69完全相同('JB69和'LB69之间的唯一区别是数字输出接口、其余相同)。

    您能否仅使用'JB69 CLKINP/M 部分来仿真时钟输入?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、您好!

    感谢您的回答。 但在我的设计中、我将 ADC 供电到1.8V 逻辑。 ADS42JB69中可用的逻辑也是3.3V。 因此、这是明显的不匹配。 那么、您能否提供更适合分析的模型。

    此致、
    Karthik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我刚刚向设计团队验证了时钟输入实际上在3.3V 电源(AVDD33)的内部运行。 因此模型是正确的。

    请仔细检查您的耗材是否正确。

    AVDD33 = 3.3V

    AVDD = 1.8V

    DVDD = 1.8V

    也许我误解了您的问题。 您是否询问时钟驱动器和 ADS42lb69时钟输入之间的电压电平不匹配? 如果是这样、您可以在时钟输入端进行简单的交流耦合、因为如果需要、我们会在时钟输入端提供内部偏置。

    Tommy