主题中讨论的其他器件: ADS42JB69
支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/其他模型和仿真工具/
您好!
我正在使用 ADS42LB69 IBIS 模型运行信号完整性分析。 但时钟引脚(24和25)在模型中进行了注释并使其成为虚拟引脚。 请提供上述问题的解决方案。
由于我处于设计的关键欧姆阶段、请尽快提供所需的。
此致、
Karthik
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
支持路径:/工具和软件/帮助我解决问题/其他模型和仿真工具/
您好!
我正在使用 ADS42LB69 IBIS 模型运行信号完整性分析。 但时钟引脚(24和25)在模型中进行了注释并使其成为虚拟引脚。 请提供上述问题的解决方案。
由于我处于设计的关键欧姆阶段、请尽快提供所需的。
此致、
Karthik
您好、Karthik、
我刚刚向设计团队验证了时钟输入实际上在3.3V 电源(AVDD33)的内部运行。 因此模型是正确的。
请仔细检查您的耗材是否正确。
AVDD33 = 3.3V
AVDD = 1.8V
DVDD = 1.8V
也许我误解了您的问题。 您是否询问时钟驱动器和 ADS42lb69时钟输入之间的电压电平不匹配? 如果是这样、您可以在时钟输入端进行简单的交流耦合、因为如果需要、我们会在时钟输入端提供内部偏置。
Tommy