请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS54J40EVM 是否需要此 EVM 美国再出口许可证?
如果 满足或超过带 US ECCN 3A002.h 的器件 ADS54J40EVM 的以下参数、则说明该器件符合或超出了以下参数
如果需要美国再出口许可证、请提供书面/电子邮件确认支持
当满足或超过3A101.a.2.b 中的参数时、MT 应用 ro 3A002.h
3A101.a.2.b:电气输入 模数转换器印刷电路板或模块。 具有以下所有特性。
a.2.b.1:额定运行温度范围为-45C 至+80C 以上
a.2.b.2:包含3A101.a.2.a 中确定的微电路