This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J40EVM:ADS54J40EVM 需要美国的再出口许可证

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J40EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/683691/ads54j40evm-ads54j40evm-need-us-re-export-licence-required

器件型号:ADS54J40EVM

是否需要此 EVM 美国再出口许可证?

如果    满足或超过带 US ECCN 3A002.h 的器件 ADS54J40EVM 的以下参数、则说明该器件符合或超出了以下参数

如果需要美国再出口许可证、请提供书面/电子邮件确认支持

当满足或超过3A101.a.2.b 中的参数时、MT 应用 ro 3A002.h  

3A101.a.2.b:电气输入 模数转换器印刷电路板或模块。 具有以下所有特性。

a.2.b.1:额定运行温度范围为-45C 至+80C 以上

a.2.b.2:包含3A101.a.2.a 中确定的微电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Alan
    我正在研究您问题的答案。 我明天应该有更多信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

    关于您之前的问题:

    TI 为 EVM 提供 ECCN、但出口商有责任确定许可。 您应联系您的贸易合规部门或法律顾问以获得帮助。

    ADS54J40EVM 不符合3A101.a.2.a 的参数、因此也不符合3A101.a.2.b。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    感谢你的帮助

    我将 再次查看 Avnet Asia Trade Compliance 团队。

    此致、