This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299EEGFE-PDK:数据采集速度

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684590/ads1299eegfe-pdk-data-acquisition-speed

器件型号:ADS1299EEGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1299ADS1298

我正在测试 ADS 1299和1298 EVM。  ADS1299的数据采集速度明显慢 于 ADS1298。  数据采集速度是否可调? 如果是。 如何实现? 为什么1298的数据采集速度比 ADS1299快?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何伟您好、

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    可通过更改两个器件中 CONFIG1寄存器中的过采样率来调整输出数据速率。 此外、ADS1298还提供高分辨率和低功耗模式、可调节输入端的调制器采样频率、从而最大限度地提高性能或节省功耗。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan:谢谢