请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1299EEGFE-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1299、 ADS1298
我正在测试 ADS 1299和1298 EVM。 ADS1299的数据采集速度明显慢 于 ADS1298。 数据采集速度是否可调? 如果是。 如何实现? 为什么1298的数据采集速度比 ADS1299快?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在测试 ADS 1299和1298 EVM。 ADS1299的数据采集速度明显慢 于 ADS1298。 数据采集速度是否可调? 如果是。 如何实现? 为什么1298的数据采集速度比 ADS1299快?