1.该 ADC 在使用两个差分输入时的满量程是否为4*Vref? 表1中定义的输入标度和 上一段中的说明"每个模拟输入信号的峰峰值电压应等于输入基准电压 VREF,以 V REF 为中心,彼此之间的相位差为180°。" 不一致。
2.如果 Vin+和 Vin-的输入未到达 Vref、则输出二进制代码以2048?
Vcm 是不可更改的、Vin+和 Vin-中心的输入0V 是否正常、或者电路应确保 Vin+和 Vin-上的输入是以 Vcm 为中心?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.该 ADC 在使用两个差分输入时的满量程是否为4*Vref? 表1中定义的输入标度和 上一段中的说明"每个模拟输入信号的峰峰值电压应等于输入基准电压 VREF,以 V REF 为中心,彼此之间的相位差为180°。" 不一致。
2.如果 Vin+和 Vin-的输入未到达 Vref、则输出二进制代码以2048?
Vcm 是不可更改的、Vin+和 Vin-中心的输入0V 是否正常、或者电路应确保 Vin+和 Vin-上的输入是以 Vcm 为中心?
以下是我对问题的回答:
数据表的信号输入部分以及图38、39和40介绍了输入要求和驱动模拟输入所需的方式、以实现最佳性能。
我希望这对您有所帮助。
此致、
Jim B
你(们)好
1.在再次查看功能描述部分后,我看到混乱的原因。 表1中的信息与数据表中其他地方描述的输入范围相冲突。 表1和表2中的值比应有的值大2倍。
正确、ADC12L080上没有 VCM 引脚(输入或输出)。 对于该器件、Vcm =(Vin+- Vin-)/2。 为了获得最佳性能、应驱动 VIN+和 Vin-来提供恒定的 VCM 电压、其范围为我之前描述的范围(1.0V 至1.8V)。
芯片不会向施加的输入添加任何 VCM 电压。 VIN+和 VIN-直接连接到 ADC 的输入采样电路。
此致、
Jim B