This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12L080:ADC12L080的性能

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12L080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/682846/adc12l080-the-perform-of-adc12l080

器件型号:ADC12L080

1.该 ADC 在使用两个差分输入时的满量程是否为4*Vref? 表1中定义的输入标度和 上一段中的说明"每个模拟输入信号的峰峰值电压应等于输入基准电压 VREF,以 V REF 为中心,彼此之间的相位差为180°。"   不一致。

2.如果 Vin+和 Vin-的输入未到达 Vref、则输出二进制代码以2048?

Vcm 是不可更改的、Vin+和 Vin-中心的输入0V 是否正常、或者电路应确保 Vin+和 Vin-上的输入是以 Vcm 为中心?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 随缘

    我将查看您的问题的答案。

    我将在今天晚些时候作出答复。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我对问题的回答:

    1. 满量程输入范围为2*Vref Vpeak 至 peak。 如果 Vref = 1V、则提供 Vin_FS = 2Vpp 差分。 参照图3传递特性,可以看出,对于最大输出代码,差分输入电压为1*Vref,对于最小输出代码,差分输入电压为-1*Vref。 对于 Vref=1V 的情况、这是+1V 差分至-1V 差分。
    2. 当输入差分电平(Vin+- Vin-)为0V 时、输出代码将为2048。
    3. 允许输入共模电压(VCM)在0.5V 至2.0V 的范围内。 为了获得最佳 ADC 性能、共模电压应为1.0V 至1.8V 范围内的直流电压(规格表中的值为 Vcm = 1.65V)。 请参阅图18和19。 如果 VCM 为直流、则意味着 Vin+和 Vin-的电压电平在 VCM 电压上下相等且相反的电压电平、因此 Vin+和 Vin-的瞬时平均值为 VCM。

    数据表的信号输入部分以及图38、39和40介绍了输入要求和驱动模拟输入所需的方式、以实现最佳性能。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jim B
    感谢您的回答。 但是、有一些问题我无法理解。
    1、表1 "输入到输出关系-差分输入"中所述的差分输入的标度表示差分信号的输入标度为-2Vref ~+2Vref。 而上一段指出,"每个模拟输入信号的峰峰值电压应等于输入基准电压 Vref,以 Vref 为中心,彼此相差180°。"
    2、ADC12L080上没有共模电压输入、是输入差分模拟信号应为(VCM+ Vin)还是 Vin、芯片在输入上添加了 VCM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.在再次查看功能描述部分后,我看到混乱的原因。 表1中的信息与数据表中其他地方描述的输入范围相冲突。 表1和表2中的值比应有的值大2倍。

    正确、ADC12L080上没有 VCM 引脚(输入或输出)。 对于该器件、Vcm =(Vin+- Vin-)/2。 为了获得最佳性能、应驱动 VIN+和 Vin-来提供恒定的 VCM 电压、其范围为我之前描述的范围(1.0V 至1.8V)。

    芯片不会向施加的输入添加任何 VCM 电压。 VIN+和 VIN-直接连接到 ADC 的输入采样电路。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    !大家好、Jim B:

    感谢您的耐心和回应。 很抱歉,昨天我太忙了,不能回复你。 在您的帮助下、我知道如何使用该器件。 再次感谢您!

    祝你一切顺利!

    李迅