This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:基准引脚 REFPx 和 REFNx 上允许的最大输入电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1220, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/684466/ads1248-maximum-allowed-input-voltage-at-reference-pins-refpx-and-refnx

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS124S08

尊敬的所有人:

我目前正在寻找适合我的全桥负载单元测量设计的 ADC 转换器。 我找到 了 ADS1248、对于此类解决方案而言、看起来非常合适。

但有一个问题:

REFPx 和 REFNx 引脚之间施加的最大电压是多少?  

DS 表示:

而且:

以下哪项是正确的?

我的想法是将4V 精密电压基准连接为激励电压和 REFP 电压。 AVDD 我希望连接到始终高于4.5V 的电源。 够了吗? 除了将二极管从 REFP 钳位到 AVDD 之外、还有什么其他东西吗?  

此致、

Boleslaw

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    玻利萨瓦尔


    基准的最大幅值为 AVDD-AVSS-1。 使用0V 至5V 电源时、这意味着基准电压只能高达4V。 这是 ADC 调制器可以接受的最大基准电压。

    但是、可以在公式14定义的任何位置设置基准。 以4V 基准和0V 至5V 电源为例。 最大4V 基准电压范围为-0.1V 至3.9V 至1.1V 至5.1V。 公式14不定义基准的幅度、而是定义基准的电压基准设置。 希望这能消除混乱。

    如果您需要可接受更大基准电压的器件、该基准电压可扩展至与电源电压相同的范围、我会考虑使用 ADS1220或新的 ADS124S08。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您的回答。 我只是想检查我在 DS 中发现的两条线路是故意还是错误地出现在那里。 您的回答澄清了这一点。

    然后、我将访问 ADS124S08、感谢您的建议。  

    此致、

    Boleslaw