Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1220, ADS124S08
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1248 主题中讨论的其他器件: ADS1220、 ADS124S08
尊敬的所有人:
我目前正在寻找适合我的全桥负载单元测量设计的 ADC 转换器。 我找到 了 ADS1248、对于此类解决方案而言、看起来非常合适。
但有一个问题:
REFPx 和 REFNx 引脚之间施加的最大电压是多少?
DS 表示:
以下哪项是正确的?
我的想法是将4V 精密电压基准连接为激励电压和 REFP 电压。 AVDD 我希望连接到始终高于4.5V 的电源。 够了吗? 除了将二极管从 REFP 钳位到 AVDD 之外、还有什么其他东西吗?
此致、
Boleslaw