Other Parts Discussed in Thread: ADS1191
尊敬的所有人
在我的设计中、我使用 输入电流源实现 直流导联脱落。
原理图 随 附后。
现在 、当电极 浮动时、我 测量 IN1P 电压为1.1V,IN1N 电压为0.6V。 因此、我得到的数据也是0x7FFF。
我不知道 电压 是否正确、如果不正确、如何修复。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Smith 女士
感谢你的帮助
1) 我的寄存器设置
0x50、// ID
0x01、// config1
0xE0、// CONFIG2
0x30、// LOFF
0x50、// CH1SET
0x80、// CH2SET
0x33、// RLD_SENS
0x03、// LOFF_SENS
0x00、// LOFF_STAT
0x02、// MIPSC1
0x02 // MIPSC2
2)
我测量 ADS1191的 PIN3和 PIN4。 它是 IN1P、IN1N
它是1.1V 和0.6V
3)
我在 原理图中测量万用表的电压,它只有一个石斑。 附件中的原理图 。