This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1191:ADS1191的 IN1P IN1N 电压

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/680246/ads1191-in1p-in1n-voltage-of-ads1191

器件型号:ADS1191

尊敬的所有人

在我的设计中、我使用 输入电流源实现 直流导联脱落。

 原理图 随 附后。

现在 、当电极 浮动时、我 测量 IN1P 电压为1.1V,IN1N 电压为0.6V。 因此、我得到的数据也是0x7FFF。

我不知道 电压 是否正确、如果不正确、如何修复。

谢谢!

e2e.ti.com/.../ecg.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您发帖并关注 ADS1191!

    您的增益和寄存器设置是什么?

    假设基准电压为2.442V、差分输入电压为500mV (1.1V-0.6V)。

    2.42/0.5 = 4.884

    如果您的增益超过4.9、这将解释数据处于满量程的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith 女士

    我是说为什么电压为1.1V 和0.6V。

    输入 电流源。

    我想引脚 何时被暂停。我应该为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您确切地在哪里测量该电压?

    您的输入连接到 RLDOUT 引脚、该引脚将电压驱动到您的 IN2N、IN1P、IN1N 引脚。 该电压取决于您的寄存器设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith 女士  

    感谢您的回复

    但我使用 了输入电流源来实现导联脱落

    似乎没有工作?

    如何 使用 输入电流源确定直流导联脱落?

    我需要你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我连接到 RLDOUT、因此我认为 IN1P、IN1N 是相同的电压、但它是差分?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    本应用报告对于了解具有输入电流源 的直流导联脱落可能很有用:www.ti.com/.../sbaa196a.pdf

    请回答以下问题:

    1)您的寄存器设置是什么?
    2)您是直接在输入引脚上测量此电压,还是在输出端报告此电压?
    2A)如果在输入引脚中测量该电压、该电压相对于什么接地?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Smith 女士

    感谢你的帮助

    1) 我的寄存器设置  

    0x50、// ID    
      0x01、// config1   
      0xE0、// CONFIG2  
      0x30、// LOFF    
      0x50、// CH1SET  
      0x80、// CH2SET   
      0x33、// RLD_SENS  
      0x03、// LOFF_SENS  
      0x00、// LOFF_STAT  
      0x02、// MIPSC1   
      0x02 // MIPSC2   

    2)

    我测量 ADS1191的 PIN3和 PIN4。  它是 IN1P、IN1N

    它是1.1V 和0.6V

    3)

    我在  原理图中测量万用表的电压,它只有一个石斑。  附件中的原理图   。

    e2e.ti.com/.../_B75EA052C35F35754B6DD58B9F530674FE56_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很高兴能提供帮助! 很抱歉我的回答有延迟。

    感谢您提供寄存器设置。 正如预期的那样、由于差分电压的原因、增益设置看起来会导致满量程输出。

    我在 TINA 中创建了一个原理图来仿真此问题、并且预计会出现差分电压、但是500mV 远高于我仿真的120mV。

    请尝试禁用 RLD 以查看问题是否仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    此致